图片显示实际测试心电信号,这是出现信号变化的过程,测试过程中没有做其他的动作,只是静止测试。信号就会自动变成这个样子。

这是硬件的ADS1292部分电路,没有使用右腿驱动。使用使用该电路测试信号没有问题,只有信号突然变小的问题。现在实在是没有办法了,所以在此发贴求助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢你的回复,
现在做了如下测试,把IN2和IN3连接到了AVDD和没有用到的GPIO连接到DGND后,测试的标准方波芯片采集输出的结果有时会有噪声。如下图所示:

这种情况是否是因为IN1模拟输入端的无源低通滤波器的参数设置不正常的原因导致?
当输出测试信号不正常时用手接触输入端和GND信号就会恢复正常,这是否是因为电荷堆积或者输入端有噪声操作接触后释放了噪声?
没有使用ECG模拟仪测试,现在测试使用信号发生器进行测试。
没有使用右腿驱动的原因是因为,现在设计的心电检测仪是测量心电和肌电一起。而且是使用电池供电。整体体积比较小。