This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC3663: ADC3663

Part Number: ADC3663


ADC3663的LVDS差分输出与xilinx的ZYNQ-7000的LVDS输入的电平匹配问题

ADC3663的供电是1.8V,ADC3663的LVDS输出给到ZYNQ-7000的BANK12,BANK12的供电是2.5V的

下图是ZYNQ-7000的LVDS接口电平要求

下图是ADC3663的LVDS接口电平要求

目前的设计是串联电阻,串联电阻对Layout有些不友好

所以想请教一下当ADC3663的LVDS输出给到ZYNQ-7000的LVDS接收这两者之间可以直连吗?

  • 您好,

    关于您的问题,我是这样理解的,LVDS本身是可以直连的,只不过一般对于高速信号,考虑到信号完整性,会有个阻抗匹配的考虑。

    一般是用匹配电阻和PCB走线的阻抗控制来实现。

    考虑到这个ADC的clk速度并不是很快, 直接连接应该是可以的。

    datasheet中给的PCB layout的例子,也没有加匹配电阻,只是对走线给出了要求,比如差分走线,等长要求等。

    希望我的回答对您有帮助,谢谢