This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1115: 测量电压不稳定,请问如何精准控制需要测量的信号的电平脉宽

Part Number: ADS1115

我使用FPGA将信号输出,将此信号经过一个NMOS管后接入ADS1115进行单端测量,目标点的电压为2.5v,ADC的寄存器设置部分FSR:4.096v,不使用比较器,采样率为860SPS;

1.我需要做的是在每个采样时间内精准打开NMOS管以精准测量打开时的电压,没法去做精准控制?

2.还有就是为什么使用单次转换模式一直不起作用?只能使用连续模式才有作用

3.请问我该如何去做,或者说有关于ADS1115的这部分资料有吗,

I2C详细寄存器配置如下:写:(10010000,00000001,11000010,11100011)

                                         读:(10010000,00000000,10010001

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 请问还需要多久

  • 您好

    感谢您的回复!

    我们正在为您测试复现问题中,请您耐心等待。

  • 您好

    您能帮助我们通过提供线程跟踪工具套件部分中的客户信息来跟踪此机会吗? 从您的描述来看、问题到底是什么、还不是很清楚。 您是否尝试使用 ADS1115测量2.5V、但获得的输出代码不正确?

    2.还有就是为什么使用单次转换模式一直不起作用?只能使用连续模式才有作用

    您是说单次转换模式下的转换数据错误、但使用连续转换模式时正确吗? ADC 使用了哪些配置设置? 您是否有可用的原理图? 此外、您是否能够提供数字通信的逻辑分析仪捕获?

  • 1.单次转换模式一直不起作用,只能使用连续模式才有作用;

    2.ADC采样时在写完寄存器配置后就开始采样还是什么时候采样不清楚,

    3.我想要在NMOS管打开后测量电压,测量一次后关闭,再次打开后又测量,这样重复的次数会很多,如果一直读取数据的话会出现不知道数据是哪一次采样的情况

  • I2C详细寄存器配置如下:写:(10010000,00000001,11000010,11100011)

                                             读:(10010000,00000000,10010001

  • 还有就是ALERT这个引脚也没有输出,很奇怪

  • 您好

    能否回答我上一次答复中的问题? 您是否尝试使用 ADS1115测量2.5V、但得到的输出代码不正确、或者您的意思是单次转换从未奏效? ADC 使用了哪些配置设置? 您是否有可用的原理图? 此外、您是否能够提供数字通信的逻辑分析仪捕获? 

  • 1.使用 ADS1115测量恒压2.5V,这没什么问题,有问题的是我想要测试变化的电压(这个电压持续时间足够被采样到),但是不准确、

    2.单次转换从未奏效, ADC 使用了配置设置(1100001011100011)

  • 您好

    一个转换永远不会起作用,你是什么意思? 在开始转换后、您是否需要等待足够的时间才能读取转换寄存器? 请更具体地说明问题是什么、因为我不十分清楚您的描述中有什么问题。 您是否能够将通信的逻辑分析仪捕获结果共享给 ADC?