This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3478的HOST_IRQ信号上电后一直为高无法初使化

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLP3010EVM-LC, DLP3010, DLPC3478, DLPA2005, TIDA-080003

好。我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC
做板子参考的是TI官方的demo:TIDA-080003_DLP3010EVM-LC_DisplayBoard_SCH_RevB,使用的是DLPC3478+DLP3010+DLPA2005。未使用MSP430,只增加了CY7C65215与官方GUI进行通信控制。
目前状态:DLPC3478的SPI FLASH固件可以正学烧写,但是一直显示Power Off。发现DLPC3478的HOST_IRQ信号上电后一直为高,没有拉低。根据datasheet说明,如果HOST_IRQ没有拉低,那么不能进行I2C通信。但是怎么才能使其拉低呢?造成其一直为高的原因是什么才导致初使化不成功?
注:没有连接DMD,因为DMD的连接板还没有回来,要到十一后才可以回来。可能是因为没有连接DMD而导致DLPC3478初使化不成功吗?这样导致HOUST_IRQ一直为高?
期待您的回复。

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    HOST_IRQ是系统的一个标志信号,其在上电时会置高表示正在进行初始化,初始化完成时置低,告诉系统初始化完成。

    HOST_IRQ为高的可能性很多,但是没接DMD肯定不能正常启动的,DLPC3478需要检查DMD的状态才会继续初始化,因此请在连接DMD的情况下再次测试,同时连接LED。

    Best regards

  • 好的,谢谢。两周后DMD连接板回来后再测试。
  • 您好。安装上DMD以及LED灯后,打开Proj_on,从供电的稳定压源上看到是电流上升后又立马降下来了,LED灯R G B三个灯同时闪了一下谅灭了。Host_irq还是一直高?这意味着DLPC3478还是没有初使化完成?请问我该从哪些方面入手调试? 期待回复
  • 您好!
    请问目前稳压电源是否进行了限流?三路LED是否都有连接?通常LED点亮说明初始化基本是正常的。
    Best regards
  • Kevin,好。稳压电源是5V3A,未限流。三路LED都有连接。电流从0.03A上升到0.1A就立马掉下来了,伴随着LED灯闪了一下。Host_irq一直为高,然后连不上GUI。用的是官网下载的默认固件dlpc3478_fw_8.0.0。期待回复
  • 您好!

    请问DMD的型号是什么?DLP3010A还是DLP3010LC或者是DLP3010?

    HOST_IRQ一直为高吗?还是会有一个负脉冲?

    Best regards 

  • Kevin,非常感谢。你说的没错,是限流的问题。我把板子上的保险丝去掉就好了。谢谢。
  • 用的是DLP3010LC。 现在正常了,所以没有去量有没有负脉冲了。按照先前的推论,应该有个负脉冲。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。