Part Number: LM5160
LM5160输出不稳定,无法带载
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询, LM5160其输出不稳定或无法带载可能由以下几个因素导致:
输入电压不稳定, 输入电源的纹波或噪声过高。
输入和输出电容的类型和容量选择不当,可能导致稳定性问题。确保使用符合规格的低ESR电容。
确保电路布局合理,避免过长的走线,以降低 EMI(电磁干扰)。
负载突变或超过额定输出电流,导致输出电压下降。负载阻抗不匹配,导致转换器无法有效驱动负载。
反馈网络的选择不当,可能影响稳定性。确保反馈回路中的电阻值和电容配置正确。
由于过热导致的工作不稳定,确保合适的散热设计以降低芯片的温度。
这个芯片主页有电源设计工具webench,你输入一下设计参数。
生成导出的的电路,跟你的设计电路比较对照下差异,排查一下。