This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5160: 输出不稳定

Part Number: LM5160


LM5160输出不稳定,无法带载

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询, LM5160其输出不稳定或无法带载可能由以下几个因素导致:

    输入电压不稳定, 输入电源的纹波或噪声过高。
    输入和输出电容的类型和容量选择不当,可能导致稳定性问题。确保使用符合规格的低ESR电容。
    确保电路布局合理,避免过长的走线,以降低 EMI(电磁干扰)。
    负载突变或超过额定输出电流,导致输出电压下降。负载阻抗不匹配,导致转换器无法有效驱动负载。
    反馈网络的选择不当,可能影响稳定性。确保反馈回路中的电阻值和电容配置正确。
    由于过热导致的工作不稳定,确保合适的散热设计以降低芯片的温度。

    这个芯片主页有电源设计工具webench,你输入一下设计参数。
    生成导出的的电路,跟你的设计电路比较对照下差异,排查一下。

    LM5160 data sheet, product information and support | TI.com