Part Number: TI-API
1.出货前检索ASN检索APIASN发货唯一性标识是否为carrierShipmentMasterTrackingNumber,能否认为不同carrierShipmentMasterTrackingNumber为不同ASN发货单据
2.ASN单据发货后,TI会存在信息变更吗
1. 一般建议使用DeliveryDocumentNumber作为标识,一个DN号只会代表一个item。
2. 一般情况是不会出现变更的,具体也请咨询TI的业务同事进行了解,谢谢。
waybill是会存在多个的情况,正常我们推荐使用PO号获取此单下所有的waybill number然后通过waybill调取所有的ASN, 鉴于唯一识别的功能不建议用trackingnumber 作为标准,建议您可以和TI业务的同事进行讨论,谢谢。
你好,如果没有别的问题了可以烦请点击问题已解决吗,后续可以另开新帖进行讨论,谢谢!