Part Number: TI-API
v2订单和订单更改 API 错误代码的含义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
| 代码 | 类型 | 原因 | 提示 |
| TI-TXT-001 | ERROR | 缺失customerPurchaseOrderNumber 和/或 orderNumber | customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber 不能为空。 请验证 customerPurchaseOrderNumber 或 OrderNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-002 | ERROR | 无效 tiCustomerIdentifier | tiCustomerIdentifier &1无效。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-003 | ERROR | 无效 customerPurchaseOrderNumber | customerPurchaseOrderNumber无效。 找不到OrderNumber。请输入有效的 customerPurchaseOrderNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-004 | ERROR | 无效 orderNumber | orderNumber无效。 请验证 OrderNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-005 | INFO | 无法确定价格 | 已创建销售订单,但未设置价格。 如需更多支持,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm |
| TI-TXT-006 | INFO | 该条目未完全计划 | 该条目正在等待手动排程,可能需要长达72小时。 如果72小时后未安排订购商品,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-007 | ERROR | customerPurchaseOrderNumber 必填 | customerPurchaseOrderNumber 为必填项。请输入有效的 customerPurchaseOrderNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-012 | ERROR | customerLineItemNumber 已出现在订单上 | customerLineItemNumber &1 已存在。 对于此操作,请使用变更订单行项目指示器Update(U)并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-014 | ERROR | tiCustomerIdentifier 必填 | tiCustomerIdentifier为必填项。 如果遇到问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-015 | ERROR | 无效 soldToAccountNumber | soldToAccountNumber无效或无法更改。 请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-016 | ERROR | 无效 soldToAccountNumber | soldToAccountNumber 无效。 请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-017 | ERROR | 无效 endCustomerNumber | endCustomerNumber无效或无法更改。请输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-018 | ERROR | 无效 endCustomerNumber | endCustomerNumber 无效。请输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-019 | ERROR | 无效 shipToAccountNumber | shipToAccountNumber 无效。 请输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-020 | ERROR | 无效的 customerPartNumber 变更请求 | customerPartNumber 更改请求无效,不允许。 请更新您的 customerPartNumber并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-021 | ERROR | 无效的 tiPartNumber 变更请求 | 不接受更新 tiPartNumber 来更改订单。 请添加新的行项目并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-022 | ERROR | shipToAccountNumber 不在与soldToAccountNumber相同的销售区域 | shipToAccountNumber与 soldToAccountNumber 在不同的销售区域。 请输入有效的 shipToAccountNumber 和 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-023 | ERROR | soldToAccountNumber 必填 | soldToAccountNumber 为必填项。请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-024 | ERROR | 未找到供应商的客户 | 未找到客户。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-025 | ERROR | 无效 Customer | 客户无效。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-026 | ERROR | 无效 soldToAccountNumber | soldToAccountNumber 无效。请输入有效的 soldToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-027 | ERROR | 无效 shipToAccountNumber | shipToAccountNumber 无效。 请输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-028 | ERROR | 无法确定 shipToAccountNumber | shipToAccountNumber 无法确定。 请输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-029 | ERROR | 无效 endCustomerNumber | endCustomerNumber 无效。 请输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-030 | ERROR | soldToAccountNumber与 shipToAccountNumber不在同一销售区域 | soldToAccountNumber 与 shipToAccountNumber 不在同一销售区域。 请输入有效的 soldToAccountNumber 和 shipToAccountNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-031 | ERROR | soldToAccountNumber 与 endCustomerNumber不在同一个销售区域 | soldToAccountNumber 与 EndCustomerNumber 不在同一销售区域。 请输入有效的 soldToAccountNumber 和 endCustomerNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-033034 | ERROR | 无效 tiPartNumber | tiPartNumber 请求无效。 请输入有效的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 如需帮助:tiPartNumber 搜索 www.ti.com/.../ 或 API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-033035 | ERROR | 无效 tiPartNumber | tiPartNumber &1不适用于此过程。 请更正并重新提交申请。 搜索 tiPartNumber www.ti.com/.../ 或 API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-036 | ERROR | 负数 customerAnticipatedUnitPrice | customerAnticipatedUnitPrice 无效且不能为负。 输入有效的customerAnticipatedUnitPrice 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-037 | ERROR | 无效 customerAnticipatedUnitPrice | customerAnticipatedUnitPrice 无效。 请输入有效的customerAnticipatedUnitPrice 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-038 | ERROR | customerAnticipatedUnitPrice 溢出错误 | 处理customerAnticipatedUnitPrice 时发生溢出错误。 请输入有效的customerAnticipatedUnitPrice 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-039 | ERROR | 计划行缺失 | 零件& 1缺少计划。 请输入计划行并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-041 | ERROR | 缺失 requestedQuantity | 请输入零件&1的requestedQuantity并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-042 | ERROR | 无效 requestedQuantity | 请为零件&1输入有效的整数作为requestedQuantity。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-043 | ERROR | 无效 requestedQuantity | 请为零件& 1输入大于0的requestedQuantity。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-044 | ERROR | 无效 requestedQuantity 数量字段溢出。 数量应< 9,999,999,999 | 请输入介于1和 9,999,999,999之间的requestedQuantity,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 t (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-045 | ERROR | 重复计划 requestedDeliveryDate | requestedDeliveryDate 是重复的,必须是唯一的。请输入唯一的requestedDeliveryDate并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-046 | ERROR | 缺失 customerLineItemNumber | customerLineItemNumber 不能为空。 请输入一个或多个有效的 customerLineItemNumber 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-048 | ERROR | tiTotalOrderItemQuantity 低于 shippedQuantity | tiPartNumber 全部或部分交付。 requestedQuantity的总数量行项目值不能小于shippedQuantity。 请更新requestedQuantity并重新提交。 API 支持帮助 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-049 | ERROR | Change Order Window 窗口中不允许进行任何更改 | "更改订单"窗口(COW)中不允许进行任何更改。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-051 | INFO | customerParticipatedUnitPrice & 1和 tiUnitPrice & 2之间不匹配 | 客户预期的单价与 TI 单价不符。 请更新客户预期单价并重新提交申请。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-055 | ERROR | customerPurchaseOrderNumber 与 orderNumber 不匹配 | customerPurchaseOrderNumber 和 orderNumber不匹配。请验证 customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber,并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-056 | ERROR | 无法更新 customerLineItemNumber | 行项目的状态为"已取消",将不接受进一步的变更请求。 请使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-058 | ERROR | 无效 itemShipToAccountNumber | itemShipToAccountNumber 无效。 请输入有效的 itemShipToAccountNumber,然后重新提交申请。 |
| TI-TXT-059 | INFO | requestedQuantity 已更改以匹配 shippedQuantity | requestedQuantity 更改为与shippedQuantity匹配,LineItems 可能已更改。 请使用 getOrder 验证已应用的完整更改。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-060 | ERROR | 无法更改 customerLineItemNumber &1 | customerLineItemNumber &1 已全部交付,无法更改。请使用新的行项目或采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-061 | ERROR | 更改订单时遇到错误 | 更改订单时遇到错误。 如果仍有问题,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-062 | ERROR | 无法更改customerLineItemNumber &1 | customerLineItemNumber &1 TI正在处理中,无法更改。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-063 | ERROR | tiPartNumber 不能为空 | 请输入有效的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 正确的Correct tiPartNumber 可在此处找到 www.ti.com/.../. 如需帮助,请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-064 | ERROR | requestedQuantity 不符合最低要求 | 无效的requestedQuantity增量低于最小数量要求。请重新提交数量为&1的申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-065 | ERROR | 采购订单更改已被拒绝 | 另一个应用程序正在处理订单,目前无法接受更改。 请等待5分钟,然后尝试重新提交申请。 如果问题仍然存在,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-066 | ERROR | requestedDeliveryDate 超出接受日期 | requestedDeliveryDate &1超出接受日期。请输入有效的requestedDeliveryDate并重新提交请求。 联系 API 支持帮助 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-067 | ERROR | 未找到 customerPurchaseOrderNumber 的匹配项 | 未找到客户采购订单号。 请确认您的客户采购订单并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-069 | ERROR | customerLineItemNumber 已取消 | customerLineItemNumber &1 取消了。 不接受进一步的更改请求。 请使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-070 | ERROR | 已达到订单中的最大行项目数;不能拆分 | 采购订单不能拆分,已达到最大行项目数(&1为最大值)。 请使用新采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-072 | ERROR | customerLineItemNumber 错误 | customerLineItemNumber &1中出错。 请验证 tiPartNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-073 | ERROR | 已达到订单中的最大行项目数;未添加项目 | 已达到采购订单最大行项目&1。 无法添加更多项目。请使用新的采购订单重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-074 | ERROR | TI 发起更改 | TI 已对此订单进行更改。 如有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-075 | ERROR | 无效 requestedDeliveryDate | requestedDeliveryDate无效。 请重新提交具有有效requestedDeliveryDate的申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-076 | ERROR | 现有订单上的 customerLineItemNumber 重复 | OrderNumber 上当前存在具有此相同 customerLineItemNumber 的 customerPurchaseOrderNumber。 请输入唯一的 customerLineItemNumber。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-077 | INFO | requestedDeliveryDate 与estimatedDeliveryDate 不相同 | 计划行requestedDeliveryDate与estimatedDeliveryDate不匹配。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-079 | ERROR | 缺失 customerLineItemNumber | customerLineItemNumber 不能为空。 请输入有效的 customerLineItemNumber,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-080 | ERROR | 重复的采购订单项目号。 | 在请求中找到重复的 customerLineItemNumber,必须是唯一的商品编号。 请更新 customerLineItemNumber 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-081 | ERROR | 缺失或无效 lineItemChangeIndicator | lineItemChangeIndicator 不能为空。 输入以下有效的 lineItemChangeIndicator:"I"表示 Insert,"U"表示 Update,"X"表示 cancel。 重新提交申请。 API 帮助: (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-082 | ERROR | 无法找到 customerLineItemNumber | customerLineItemNumber &1找不到。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-TXT-083 | ERROR | customerLineItemNumber 有错误且无法拆分 | customerLineItemNumber &1出错,且不允许拆分。 请使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-TXT-084 | INFO | 缺失 governmentContractNumber | governmentContractNumber 不能为空。 customerGovernmentRating 未应用。请验证 governmentContractNumber 并重新提交请求。如需帮助,请联系TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-V1-028 | ERROR | tiPartNumber &1 订单状态无效 | tiPartNumber &1 具有状态 2。请输入新的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-V1-067 | ERROR | 无效 requestedDeliveryDate | requestedDeliveryDate 超过或是已超过物料可用性日期&1。请输入新日期并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-V1-117 | ERROR | tiPartNumber &1 已被排除 | tiPartNumber &1 已被排除。 请输入有效的 tiPartNumber,然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
| TI-V1-335 | ERROR | 计划行和项目号不匹配 | 系统错误:计划和项目编号之间存在冲突。 如需帮助,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-ZS-018 | ERROR | 使用多个请求行的运输完成无效 | 发货完成无效,每个行项目找到多个计划行。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-ZV-267 | ERROR | 不允许在项目&1的更改订单窗口(COW)中进行任何更改 | 不接受更改请求。 如果仍有问题,请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm. |
| TI-ZV-116 | ERROR | 重复 PO/POI: TESTTVRXXX5/10, 检查 文件/项目: 1019687447/000010 | customerPurchaseOrderNumber 与customerLineItemNumber 是重复项,存在于销售订单{OrderNumber}上。 请输入唯一的 customerLineItemNumber。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support. |
| TI-TXT-092093 | ERROR | 货币与客户默认值美元不匹配 | 货币{currency}与客户资料中的货币不匹配。 请更正并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-095 | ERROR | Order Number 与 Customer PO Number不匹配 | 请验证 customerPurchaseOrderNumber 和/或 orderNumber 然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-096 | ERROR | 报价无效或已过期 | 更正报价编号或创建新报价并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-097 | ERROR | No item match found on the Quotation | 请更正报价编号并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-098 | ERROR | 终端客户与订单上的现有值不匹配 | 请验证End Customer 和/或 orderNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-099 | ERROR | customerLineItemNumber &1 请求上存在与报价相关的错误 | customerLineItemNumber &1 出现一个或多个错误。请更正错误并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-099 | ERROR | customerLineItemNumber &1 存在与报价相关的错误 | customerLineItemNumber &1出现一个或多个错误。 请更正错误并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-ZV-400 | ERROR | 无效 CPN/Revision number combinationcustomerLineItemNumber &1 | 无效的 CPN/Revision number combinationcustomerLineItemNumber &1。 请更正并重新提交。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |