抱歉,您说的这个方式无法满足我们的需求。在web上我是可以查看到部分库存的,但是大部分需要的物料依旧无法看到。而且我调用的这个物料,QUANTITY返回数据也是为0。
是否权限的问题?这个问题就是Customer Service那边让我来找你们做技术支持。为什么这个问题处理起来这么复杂
我现在不是在求助下单的问题,物料下单我可以通过web端操作。
现在是求助你们关于api调用的问题,返回数据为0根本就调用不成功。
如果这个问题你们无法处理,请告知我应该去哪里找协助,又或者告知我联系方式
我不知道是我的表述不清楚还是你理解错了,我现在是在求助你关于调用的问题。你们接口审批都同意给我调用了,为什么还会限制权限,导致接口无法返回正确的库存数量。
现在不是说物料的问题,我负责做开发的。需要采购什么物料,由公司需求和采购通过web端去操作下单。而你们没有返回数据,我无法对接到数据,那就是我工作内容的问题,
你们官网写着供开发人员使用,而我现在无法通过你们的接口为我们公司提供便捷使用,在公司看来就是我的失职。在我看来,你们这里不是自相矛盾吗
现在是你们公司账号没有被通过使用API下单,你可以联系你们公司的业务同事帮忙联系TI的业务人员进行帮助。
你可以让他们去以下TI CSC链接询问具体的原因并再次审核账户。