1、endCustomerCompanyName not in the same sales area or blocked
这个已经申请设置完成了
2、"status":"No bid","messages":[{"code":"TI-TXT-026","type":"ERROR","reason":"No quotes allowed for non-authorized channels / non-authorized reseller and /or non-validated or non-verifiable end customer."
用本公司endCustomerCompanyName 调用接口,返回这个信息,会是什么问题呢,后续还会有那些东西需要设置
Hi Yanzhen,
这个error应该是你发送的 “LeeLen” 未在TI后端的SAP中做关联设置,烦请联系您的TI销售代表协助一下,谢谢。
销售代表回复终端客户已经设置完成,可以开始测试,API 中的End Customer使用 “Leelen”,我需要再找他确认一下?
Hi Yanzheng,
这个error我正在跟我们ERP的同事确认是否是由于最近的更新导致的,会及时告知进度,谢谢。
Hi Yanzheng, 请问负责您的销售是哪位?我需要联系一下他,谢谢。