Hi Songkai,
关于PUSH设置的问题可以参考以下FAQ链接,所有的PUSH接口都可以在API portal上直接进行测试,谢谢。
1. Push的设置是做好的了,The push notification can be tested with the ".../store/subscriptions/inventory/test" endpoint. This will generate a webhook sent to your configured API via an HTTP post request according to the spec. It will then return the status code from your API. 报错是在TI方,麻烦确认。
2. 除了Inventory Notification的接口有明确说可以测试,其他的Push接口都没有测试说明,请介绍详细方法。
Store Push的API URL设置的Servers是固定的,无法修改测试我的接口
Backlog Push的API 没有填写Oauth参数的地方,报Invalid Credentials的错
Inventory Push 的测试已经完成,是回复json内容只能为"status": "failed","status": "accepted". 这个问题已经解决。
请问Backlog&Store的 Order/ASN/Financial Document 的Push接口应该如何测试,可以不用测试直接上线吗?
Hi SongKai,
针对Backlog的push测试是需要测试订单在后台ERP系统改变交期或者有变化的时候触发给到你,如果您有测试订单已经出货的情况下ASN和INVOICE都会push到你设置的测试URL。 您可以提供给我测试订单号查询。同理 Store order的push也会在模拟出货完成后触发.
在API portal上可以直接用你的测试API KEY登录后使用post call将example value 推送给你设置的URL, 用于验证您是否能正常收到PUSH.
api-portal.ti.com/backlog-asn-push-api
Backlog 测试环境,以下Push数据都没有收到,编号是由TI的同事Hazel提供,麻烦查询一下(PO:LKW2024042301)是否有推送给我们,有什么报错。
用以下编号Retrieve出来的数据都是错误的,发货时间在2023,Invoice没有行项,没有credit Note 的返回。
Waybill 0424789068
Financial Invoice Number 5497436931
Credit Note 5497436991
Debit Note 5497436992
Credit Note 5497436993
Debit Note 5497436994