HD3SS3202: 切換通道後不工作

Part Number: HD3SS3202

Hi Sir,

我目前使用了一個HD3SS3202來作為10GBASE-SR的SWITCH,設計要運作原理如下圖:

驗證過程及測試結果
1. [Pass] System-A的106_LB_TX/RX測試訊號經由Connector A接到B,且HD3SS3202的OEn=Low、SEL=Low,此時System-A可以Link且速度可以達10.1xxGbps。
2. [Fail] 接續上面的cable接法,但修改了HD3SS3202的OEn=Low、SEL=High,並接上Connector C到D或是E(System-B設定OEn=Low、SEL=Low),此時無法Link。
3. [Pass] 若是將System-A及System-B的HD3SS3202都設定成OEn=Low、SEL=Low,且Connector A與E連接,Connector B與D連接,此時可以Link且速度可以達10.1xxGbps。

就上面的結論來看,似乎只有HD3SS3202的A0/1與B0/1是可以傳輸訊號的,當變成A0/1與C0/1時就無法傳輸訊號。

我要怎麼讓A到C這個路徑是正常的?