HD3SS3202: 切換通道後不工作

Part Number: HD3SS3202

Hi Sir,

我目前使用了一個HD3SS3202來作為10GBASE-SR的SWITCH,設計要運作原理如下圖:

驗證過程及測試結果
1. [Pass] System-A的106_LB_TX/RX測試訊號經由Connector A接到B,且HD3SS3202的OEn=Low、SEL=Low,此時System-A可以Link且速度可以達10.1xxGbps。
2. [Fail] 接續上面的cable接法,但修改了HD3SS3202的OEn=Low、SEL=High,並接上Connector C到D或是E(System-B設定OEn=Low、SEL=Low),此時無法Link。
3. [Pass] 若是將System-A及System-B的HD3SS3202都設定成OEn=Low、SEL=Low,且Connector A與E連接,Connector B與D連接,此時可以Link且速度可以達10.1xxGbps。

就上面的結論來看,似乎只有HD3SS3202的A0/1與B0/1是可以傳輸訊號的,當變成A0/1與C0/1時就無法傳輸訊號。

我要怎麼讓A到C這個路徑是正常的?

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 为了确保我理解正确,你可以在A-B-C和D-E-F之间成功连接,但不能在C和D之间连接。换句话说,你可以在每个系统内连接,但不能在系统本身之间连接。我说的对吗?

    似乎只有当SEL设置为低时,你才有连接,但当设置为高时,就有问题了。

    在原理图中,SEL引脚上有一个10k下拉电阻,它可能太强,导致它保持在低电平状态。
    我建议去掉它,试着在频道间切换。看看你是否能连接到所有的连接器。

  • 只有A/B/D/E可以互相連接(HD3SS3202切成A0/1 to B0/1),任何port只要接上C或F (HD3SS3202切成A0/1 to C0/1)都無法連接。

    我嘗試過將下拉電阻以及二極體完全移除並確保SEL是HIGH 3V3,OEn是Low 0V,讓IC只工作在A0/1 to C0/1的狀態一樣不行。

    目前我手邊的三片版子相同設計都是一樣的問題。

  • 当您拨动开关打开C通道时。你能读出来自A的信号吗?我知道C和F端口没有连接,但是多路复用器在传递信号吗?

    你能提供示波器照片,或者你从A传到C的信号波形吗?