This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65176B: 技术咨询

Part Number: SN65176B

你好,

     设计中在使用SN65176B芯片时,外围电路都是按照实际选用的,有几个问题:

 

1  1、MCU与485芯片SN65176之间,用的RC滤波,参数100Ω,100pF,这个参数是否合适?

2  2、 输入输出端口是否需要上拉电阻?

3  3、对于485总线上的三个10k上下拉电阻配置是否合理?

4  4、3个保护的TVS都是6V的,连接方式以及钳位电压值是否合理?

    5、AB对大地间使用230V的气体放电管是否合适?

6  6、AB对大地的Y电容大小是否合适?

请帮忙看看此应用电路是否存在风险,图中参数是否合理,以及更好的改善建议。谢谢!

SN65176B sch.png

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • MCU与485芯片SN65176之间,用的RC滤波,参数100Ω,100pF,这个参数是否合适?

    您尝试communicate的速度有多快? 使用电阻器和电容可能会降低器件的数据速率,如果MCU远离器件,也可能会进一步影响器件的数据速率。 

    输入输出端口是否需要上拉电阻?

    推荐在TTL方面. 对于Rout,如果禁用了设备RE#,则Rout将为High-Z,并且可能浮动,这可能会导致MCU Rx出现问题。 因此,此处的上拉电阻有助于在器件禁用时保持Rx的高电位。 我通常还建议在DIN上拉,以防MCU的Tx在通电后为High-Z,并且可能漂浮并在差速器侧发送垃圾。 

    对于485总线上的三个10k上下拉电阻配置是否合理?

    我只看到两个,但这是非常常见的,您使用A上的上拉和B上的下拉来提供外部故障保护。 

    3个保护的TVS都是6V的,连接方式以及钳位电压值是否合理?

    此设备的ABS最大额定值为-10V至15V。 所以你可以把它放大一点,但6V也是可以的。 

    AB对大地间使用230V的气体放电管是否合适?

    这取决于您在此尝试做什么。 是否试图防止电涌? 

    AB对大地的Y电容大小是否合适?

    值是否为220pF? 这些值越大,最大距离越小,数据速率就越慢。 220pF可能还行,但我不会再大一些。