SN65176B: 技术咨询

Part Number: SN65176B


你好,

     设计中在使用SN65176B芯片时,外围电路都是按照实际选用的,有几个问题:

 

1、MCU与485芯片SN65176之间,用的RC滤波,参数100Ω,100pF,这个参数是否合适?

2  2、 输入输出端口是否需要上拉电阻?

3  3、对于485总线上的三个10k上下拉电阻配置是否合理?

4  4、3个保护的TVS都是6V的,连接方式以及钳位电压值是否合理?

    5、AB对大地间使用230V的气体放电管是否合适?

6、AB对大地的Y电容大小是否合适?

请帮忙看看此应用电路是否存在风险,图中参数是否合理,以及更好的改善建议。谢谢!

SN65176B sch.png