Part Number: SN65176B
你好,
设计中在使用SN65176B芯片时,外围电路都是按照实际选用的,有几个问题:
1 1、MCU与485芯片SN65176之间,用的RC滤波,参数100Ω,100pF,这个参数是否合适?
2 2、 输入输出端口是否需要上拉电阻?
3 3、对于485总线上的三个10k上下拉电阻配置是否合理?
4 4、3个保护的TVS都是6V的,连接方式以及钳位电压值是否合理?
5、AB对大地间使用230V的气体放电管是否合适?
6 6、AB对大地的Y电容大小是否合适?
请帮忙看看此应用电路是否存在风险,图中参数是否合理,以及更好的改善建议。谢谢!