This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TFP410: TFP410输出图像闪烁,一会儿有图像,一会无图像

Part Number: TFP410
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, , TFP401A

RGB888 to TFP410.pdf 这是我的电路设计,HDMI输入信号通过TFP401转为RGB888,经过FPGA直连的方式分出多个RGB888信号给TFP401,另外有一路给一块RGB888转VGA的芯片。在实际测试过程中发现,VGA图像很稳定,但是TFP410输出的两路HDMI信号故障,输出的会闪烁,显示器会突然出现图像,然后熄灭,显示无信号持续一段时间,再然后又会出现图像。连接用的线缆测试过是正常的,请问这种可能是什么原因导致的

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 另外我们这边测试发现FPGA持续输出固定帧RGB888图像数据给TFP410,不使用TFP401作为数据源,这时候两路TFP410的HDMI图像显示是正常的。附件是HDMI 同RGB的原理图,在实际使用中HDMI接口的DDC功能未使用,FP171与FB172是断开的HDMI_TO_RGB.pdf

  • 前面描述有点问题,应该是分出多个RGB888信号给TFP410.前级选的是TFP401A

  • 通过FPGA调试的时候发现DE和VS,HS,ODCK这几个信号标准的1080P/60HZ的RGB888信号有差异,TFP401的时钟ODCK信号是怎么得到的,用示波器测量发现频率不是很稳定在148M左右跳变。

  • 您好

    你能分享一下你的设置框图吗?在HDMI_TFP401示意图中,TFP401的奇数像素和偶数像素是否连接到FGPA?该示意图还显示了偶数像素和奇数像素是分开输出的。在这种情况下,您希望处于2像素/时钟模式,需要将PIXS引脚拉高。

    ODCK是像素时钟,输出时钟的周期,ODCK在1像素/时钟模式下等于tpix,在2像素/时钟方式下等于2tpix。

    如果您可以在没有看到问题的情况下将固定帧RGB888图像输出到TFP410,则问题可能不在TFP410。

  • 5657.HDMI_TO_RGB.pdf7723.RGB888 to TFP410.pdf

    您好,

        这是TFP401和TFP410的设置,我希望的是1像素/时钟模式,TPF401奇偶像素虽然都连接到FPGA了,但是只是作为调试的预留设计,并没有用到QD的数据。我们通过FPGA输出RGB888固定帧给TFP410之后,TFP410确能够输出正常的图像,FPGA是通过直连的方式连接TFP401输出的数据到TFP410的,所以我们觉得TFP401可能输出的数据不正确,,您能否帮忙确认一下TFP401配置是否有误。

  • 您好,

            这是TFP401的引脚设置

  • 您好

    我没有看到TFP401配置有问题。您可以根据TFP401输出和FPGA之间的距离以及FPGA接收能力,将ST设置为低驱动模式。

    那么,问题何时会出现呢?当TFP401从HDMI接收数据,然后发送到FPGA,FPGA将数据输出到TFP410时?他们可以共享一个框图吗?

  • 您好,这是接1080P的视频源到TPF401,然后测试TFP401输出的分别是HS,VS,DE信号,测试发现和图上的信号电平另外一块成功的板子的状态相反,请问图上这个输出的信号是正常的吗?

  • 我们使用的是TF401APZP这个芯片,测试功能正常的芯片丝印是TFP401AI。TPF401A和FPGA以及TFP410都在同一个电路板上。

  • 您好

    第一个波形是HSYNC,第二个波形是VSYNC,第三个波形是DE,对吗?

    • 能否在工作板上展示这些波形?
    • 除了TFP401A的标识之外,正常工作的电路板和不工作的电路板之间还有其他硬件差异吗?它们的电路板设计相同吗?如果相同,这些电路板的故障率是多少?
    • 能否分享一下您设计中的信号路径框图?

    信号波形看起来没问题,所以我想看看成功电路板上的波形是什么样子。