TDP2004: 使用TDP2004IRNQR作为DP2.1-RX/TX的redriver,单lane接收的数据错误

Part Number: TDP2004


使用两个TDP2004在一块PCB上做了TX、RX的redriver

我这边在2.7G速率自发自收测试的现象是:

当单lane时,RX侧接收TX侧发送的D10.2码型是反码,但不稳定,GT报极性错误;

当两lane时,每一个lane都应该能接收到D10.2码型,但现象是一个lane接收的D10.2码型是反码,但不稳定,GT报极性错误,另外一个lane确实乱码

原理图check之前连接技术支持邮件回复说没有问题案例编号:CS3135530 

上述问题请帮忙查看

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

          看起来该芯片被配置为引脚模式(MODE 引脚接 1k 下拉至 GND)。由于 EQ0 和 EQ1 引脚也被下拉至 GND,我怀疑芯片被设置为最低的 EQ 设置,这导致信号没有进行均衡处理。

           请尝试使用 8k 欧的电阻下拉 MODE 引脚以让 EEPROM 工作,或者使用不同的 EQ 设置看看是否能正常工作?

  • 你好!

    1.目前设置的是引脚模式,更改EQ分别测试了0,12,15,19四个挡位,数据传输错误的问题没有改善。电源测试没有问题

    2.TDP2004的SMBus/I2C和FPGA的普通GPIO相连,实际测试I2C始终无应答,尝试降低通信速率依然无改善

  • 您好,

         在pin mode下,redriver的I2C不会响应。为了让FPGA向redriver发送I2C命令,redriver必须处于SMBus从属模式。为此,模式引脚必须通过24.9k欧姆的电阻下拉到地。

    另外,您是否检查过其他速度并发现同样的问题?最后,您是否查看过布局以确认特定通道的极性没有倒置?

  • 你好!

    1.特定通道极性没有问题,针对目前单lane数据乱码的问题,有没有建议排查方向,目前这一问题已经困扰我们很久了

    2.测试I2c时,按照手册设置下拉24.5k电阻,速率几十kHz到400kHz之间都尝试过无应答