使用两个TDP2004在一块PCB上做了TX、RX的redriver
我这边在2.7G速率自发自收测试的现象是:
当单lane时,RX侧接收TX侧发送的D10.2码型是反码,但不稳定,GT报极性错误;
当两lane时,每一个lane都应该能接收到D10.2码型,但现象是一个lane接收的D10.2码型是反码,但不稳定,GT报极性错误,另外一个lane确实乱码
原理图check之前连接技术支持邮件回复说没有问题案例编号:CS3135530
上述问题请帮忙查看
使用两个TDP2004在一块PCB上做了TX、RX的redriver
我这边在2.7G速率自发自收测试的现象是:
当单lane时,RX侧接收TX侧发送的D10.2码型是反码,但不稳定,GT报极性错误;
当两lane时,每一个lane都应该能接收到D10.2码型,但现象是一个lane接收的D10.2码型是反码,但不稳定,GT报极性错误,另外一个lane确实乱码
原理图check之前连接技术支持邮件回复说没有问题案例编号:CS3135530
上述问题请帮忙查看
您好,
在pin mode下,redriver的I2C不会响应。为了让FPGA向redriver发送I2C命令,redriver必须处于SMBus从属模式。为此,模式引脚必须通过24.9k欧姆的电阻下拉到地。
另外,您是否检查过其他速度并发现同样的问题?最后,您是否查看过布局以确认特定通道的极性没有倒置?