LSF0102: LSF0102使用

Part Number: LSF0102


您好:

      我们在使用LSF0102时,按照典型参考设计来,VREFA=2.5V、VREFB和EN连接在一起通过200K上拉到3V3,对地接0.1UF电容,然后A1/A2端信号上拉到3V3,B1/B2端信号上拉到3V3,在A侧使用FPGA的3V3bank给5M方波,在B侧测试输出波形不是正常的方波,波形在2V之后逐渐变缓慢,将电路修改成以下电路之后,电路能够正常工作,输出和输入一样,请帮忙解释第一个故障原因以及第二个电路使用的风险;

949b2eb85724c4dfa3aa0e598fafe9f.png