Part Number: DS90UB981-Q1
你好,老师,目前遇到问题。串行器DS90UB981 通过(FPDLINK 4 )同轴线相连解串器DS90UB688. 解串器 WriteI2C(688_ADDR, 0x31, 0x85/0X87); //FPD4_RX_CFG 配置 强制单链路/自动 Port0, 端口0/1 FPD4使能。 串行器配置成WriteI2C(981_ADDR, 0x05, 0x0b); ,串行器和解串器就LINK 不上, 通过I2C 通过981透传去控制688 ,I2C也不通,UB688 LOCK引脚也为低电平, 但是 ub688解串器 WriteI2C(688_ADDR, 0x31, 0xe7); 就可以LINK I2C也透传OK ,解串器688,引脚LOCK 也为高电平。 请问UB688 寄存器0X31 具体怎么配置。文档Bit5/bit6 是预留没有说明。 按照 解串器0X31配置为0xe7 串行器 0X05配置为0x0b , u688LOCK引脚为高电平。(串行器配置内置Pattern通过DOUT0+/DOUT0-),UB688 CH0 CH1 通道 只有时钟有波形,数据引脚没有波形。这是我配置串行器参数DS90UB981初始化.txt 请问是怎么回事。帮指点一下,解串器UB688 这边需要怎样配置?谢谢