你好,正在开发贵公司的TLK10002芯片,电源和时钟都已经正常配置,它的配置引脚应该也正常配置了。但连上光纤,万兆网卡的LED灯始终不闪烁,也就是说无法找到。我的REFCLK采用的是125M时钟输入,请问有没有问题,其他还有什么应该注意的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据给出的信息,只能提出一些建议,REFCLK要AC耦合,且若不使用的话,则需要通过一个100Ω的电阻接地。
其次的话,如果有可能的话,建议直接使用示波器测量输出信号,查看眼图图形,是输出信号眼图不行,还是后续的连接或电路等造成的问题,这样比较方便查找可能的原因。
你好,如果你想消除TDI,TCK以及TRST的影响,可以在配置完成后,直接将TESTEN通过一个电阻接地来消除JTAG部分带来的影响。
其次对于LOSA状态的问题,如果reset_n=0,LOSA=1,可能需要考虑一下整个电路的配置以及你的寄存器配置的问题,建议可以参照page26和page27来读取los的相关的状态信号。
其次的话,对于电路图设计可以参考TLK10002相关的EVM板上的电路。
当然,如果可能的话,建议上传TLK10002部分的电路图,这样有利于查找可能的问题源。