This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tlk10002无法连接

Other Parts Discussed in Thread: TLK10002

你好,正在开发贵公司的TLK10002芯片,电源和时钟都已经正常配置,它的配置引脚应该也正常配置了。但连上光纤,万兆网卡的LED灯始终不闪烁,也就是说无法找到。我的REFCLK采用的是125M时钟输入,请问有没有问题,其他还有什么应该注意的?

  • 根据给出的信息,只能提出一些建议,REFCLK要AC耦合,且若不使用的话,则需要通过一个100Ω的电阻接地。

    其次的话,如果有可能的话,建议直接使用示波器测量输出信号,查看眼图图形,是输出信号眼图不行,还是后续的连接或电路等造成的问题,这样比较方便查找可能的原因。

  • 那请问TLK10002能否用于10GE网络?谢谢!

  • 你好。高速侧应该是可以支持10G的数据数率,应该是可以用于10GE网络的。

  • 目前的情况:

    测试CLKOUT 有500m时钟输出

    LOSA上电后始终处于低电平,即便我将HSRXAP/N短路,也是输出低电平。也就是始终能找到信号。。这点估计是线索。。请问什么情况会发生这种情况?

    当我将PRBSEN置1时,将RESET_N置0,居然LOSA能输出1,而在LOSA的定义中,此时应该DRIVE 0。。。

    我的TDI 和 TCK没有拉低,处于悬浮状态,但TRST接地。不知道会不会有关系。

                                                                        谢谢!!!!!

  • 你好,如果你想消除TDI,TCK以及TRST的影响,可以在配置完成后,直接将TESTEN通过一个电阻接地来消除JTAG部分带来的影响。

    其次对于LOSA状态的问题,如果reset_n=0,LOSA=1,可能需要考虑一下整个电路的配置以及你的寄存器配置的问题,建议可以参照page26和page27来读取los的相关的状态信号。

    其次的话,对于电路图设计可以参考TLK10002相关的EVM板上的电路。

    www.ti.com.cn/.../universalsearch.tsp

  • 当然,如果可能的话,建议上传TLK10002部分的电路图,这样有利于查找可能的问题源。

  • 您好!

    SFP模块的3腿 已经改为下拉
    SFP模块的8腿,插入光纤会有反应
    CLKOUTBP 有500M输出
    PRTAD地址全部下拉
    暂时没有通过MDIO去配置内部寄存器,采用默认配置。125M时钟输入,应该工作于10G BPS
    光纤另一头是买的的intel的82599芯片为基础的X520万兆网卡

    TLK10002的LOSA信号始终为低,自我感觉应该是有光纤插入后,HSRXAP/N有差值信号,才会变低,平时应该为高。。。

    苦恼啊。。。谢谢老哥了。。

    原理图.pdf
  • 还有就是想问下TLK10002能否作为一个10GE的PHY来使用,和PHY有啥区别?谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。