This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LMX2594相位噪声的问题

手册上标称相位噪声:归一化底噪为-236dBc/Hz,闪烁噪声为-129dBc/Hz,那么计算100MHz输入,200MHz鉴相,

输出15GHz时的相位噪声:底噪=-236+20log(1500/200)+10log(200*10^6)≈-115.5dBc/Hz;

                        100k处闪烁噪声=-129+20log(15)-10log(100/10)≈-115.5dBc/Hz;

那么在100KHz处的相位噪声应该为-112.5dBc/Hz@100kHz,但实际官方手册上给的实际测试见datasheet 上图6,在100KHz处只有-107.5(测试条件和以上计算相同),和理论计算相差5dB,作何解释?

另外,datasheet 上图4,100MHz鉴相频率下,输出12GHz时的相位噪声在100kHz处为-112dBc/Hz,但图8所示,200MHz鉴相频率下,实测输出11GHz时相位噪声在100kHz处为-109.4dBc/Hz,那么在100MHz鉴相时,相噪应增加3dB,为-106.4dBc/Hz,与输出12GHz的-112dBc/Hz折算出来也是相差5dB的。

请问官方作何解释?

我现在做了一个测试板,遇到两个问题。1、目前我测试的值和官方给的实测值有3dB差异,这个也有一定可能性,正在找问题。我用的恒温晶振相噪很好的,-158dBc/Hz@1kHz,-163dBc/Hz@10kHz,-168dBc/Hz@100kHz,输入功率也合适,不知道是不是单端输入或者正弦波的参考造成相噪差了3dB?目前正在查找问题。2、在输出7GHz时,VCO 14GHz除2得到,输出7GHz的同时,也输出3.5GHz和10.5HGz,3.5GHz约为-50dBc,10.5HGz约为-65dBc,难道7GHz又参与了分频?其实之前HIttite的可变分频器HMC862在低温时我们就遇到这种问题,不只有输入信号参与了分频!不知道官方有注意到以上问题没?

LMX2594相位噪声图.docx
  • 为何提问都两周了,为何没有官方人士给出解答?关于相位噪声及输出杂散的问题????

  • 这个问题太高深,没人能够回答

  • 你好前辈,(不知道该怎么称呼才合适),我最近也在调试这个锁相环,测试结果200MHz鉴相在100khz处为-107dBc/Hz,我的晶振的相噪就没有你的好,

    不知道前辈有没有调试扫频功能呢,我按照TI提供的软件TICSPRo生成的寄存器进行配置并没有得到想要的结果,有频率在扫,但是扫的范围不对,改变RAMPx_inc和RAMP_LEN的参数,输出的频率范围并没有改变,不知道是什么问题,这里是我的联系方式,qq:2635993229,(验证写明来意)希望可以一起交流,得到前辈的指导。谢谢~

  • 首先,恭喜你!因为你的测试数据和手册给的测试数据几乎相同了,那就说明你的设计,布板,参数配置说明已经将器件性能发挥到了极致!

    扫频功能我还没有调试过,现在还不能和你一起交流,抱歉!你测试相噪是用的什么仪器?E5052?还是频谱仪的MARK NOISE功能,还是频谱仪带的测试相噪曲线的插件功能?

  • 我感觉频谱仪测相噪的精度不好,不知道是不是频谱仪的底噪太高的缘故

  • 不知道回答的时间是不是很晚,因为现在才看到这个问题。一句话,用这个十几年的结构和ultracmos工艺的就是这个样子,和hittite的pll基本上一样
  • 你说的是相噪还是次谐波的问题呢?