This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,
如題
連接單一的3.0裝置都沒問題
連接兩個以上的3.0裝置HUB就會有問題
該如何解決
謝謝
电路没什么问题,我担心您目前使用的电源TPS2065输出的是1A 电流,而根据USB3.0的Spec,每个端口电流在900mA左右,所以一旦有浪涌电流的话会发生过流保护,插上两个USB3.0设备的时候,OC输出什么? 如果手头上有其他输出电流比较高的IC,可以换下试试是否还会发生如此现象。
經過測試發現,是1.1V(lm2832)的core power設計不當造成電壓不穩
使用power supply供應core power後,可以正常運作
感謝您的回覆
HI,
你好,请问下,采用这种设计(TUSB8041-Q1)的USB3.0 HUB还需要下载固件吗?
参考了下原理图,IIC通信接口都没留,是否直接上电就可以用了,另外就是采用这种设计的HUB最快速度可以达到多少啊
期待您的回复,谢谢!
Jinhong,
1. 不需要額外下載固件
2. 直接上电就可使用, 如果你有以下需求, 可以保留IIC通信接口
可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I 2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
– VID 和 PID
– 端口定制
– 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
– 序列号(OTP ROM 不支持)
3. 理論速度是單一 port達640 MB/s 但實際受到測試環境(USB devce, 計算机性能等)影響,
我个人測試拷貝文件最快到110MB/s 左右, 多个port使用速度會再下降
不知回答是否幫助到你
謝謝
Chen Brian:
Hello!
非常感谢您的回复,对我帮助特别大!
仍然有个小问题,直接使用对平台有限制吗(windows or linux)?需要安装驱动么
again,Thank you very much!