HI,
如題
連接單一的3.0裝置都沒問題
連接兩個以上的3.0裝置HUB就會有問題
該如何解決
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,
如題
連接單一的3.0裝置都沒問題
連接兩個以上的3.0裝置HUB就會有問題
該如何解決
謝謝
Kailyn,
只要同時插上兩個3.0裝置
HUB就會無法辨識
每個port單獨使用都正常
一個3.0裝置配上多個2.0裝置一起使用也正常
附上電路圖
謝謝
电路没什么问题,我担心您目前使用的电源TPS2065输出的是1A 电流,而根据USB3.0的Spec,每个端口电流在900mA左右,所以一旦有浪涌电流的话会发生过流保护,插上两个USB3.0设备的时候,OC输出什么? 如果手头上有其他输出电流比较高的IC,可以换下试试是否还会发生如此现象。
經過測試發現,是1.1V(lm2832)的core power設計不當造成電壓不穩
使用power supply供應core power後,可以正常運作
感謝您的回覆
HI,
你好,请问下,采用这种设计(TUSB8041-Q1)的USB3.0 HUB还需要下载固件吗?
参考了下原理图,IIC通信接口都没留,是否直接上电就可以用了,另外就是采用这种设计的HUB最快速度可以达到多少啊
期待您的回复,谢谢!
Jinhong,
1. 不需要額外下載固件
2. 直接上电就可使用, 如果你有以下需求, 可以保留IIC通信接口
可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I 2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
– VID 和 PID
– 端口定制
– 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
– 序列号(OTP ROM 不支持)
3. 理論速度是單一 port達640 MB/s 但實際受到測試環境(USB devce, 計算机性能等)影響,
我个人測試拷貝文件最快到110MB/s 左右, 多个port使用速度會再下降
不知回答是否幫助到你
謝謝
Chen Brian:
Hello!
非常感谢您的回复,对我帮助特别大!
仍然有个小问题,直接使用对平台有限制吗(windows or linux)?需要安装驱动么
again,Thank you very much!