我们使用Broadcom的交换芯片(仅可使用固定千兆速率的sgmii协议)与DP83867通过4线的sgmii连接,DP83867外接RJ45引出。原理图参考评估板,可以从交换芯片侧看到该链路up上了,但是从DP83867这边的网口无法与交换芯片进行交互,已确认交换芯片工作正常。dp83867的寄存器信息如下:
地址 数据
0x01 7949
0x02 2000
0x03 A231
0x04 01E1
0x05 0000
0x06 0064
0x07 2001
0x08 0000
0x09 1300
0x0f 3000
0x10 5C48
0x11 A802
0x12 0000
0x13 0044
0x14 29C7
想问下这可能是什么原因,是我们对寄存器地址的配置有问题吗?