This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UB949-948串行解串失败,显示器无输出

1. 自主研发控制器选用UB949芯片对HDMI进行串行(UB948)解串处理,失败,采用的Port端电容根据Datasheet中选择33nF。
2. 采用TI的UB949 EVM 可以实现对948的串行解串成功,对比原理图,较为重大的差异为port端电容使用的是0.1uF,不确定这块到底以谁为准,这个是目前显示器显示不成功的主要怀疑点。(如附件所示)

3. 目前我们屏不亮,不知道原因应该从哪里进行排查,希望TI的工程师能够支持一下。我们的寄存器的值 如附件所示。

No size specified (using byte-data access)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 18 00 00 d2 80 00 58 00 00 00 04 00 07 20 00 00    ?..??.X...?.? ..
10: 00 00 00 88 00 01 fe 1e 7f 7f 01 00 00 00 01 00    ...?.??????...?.
20: 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a    ?.%.....?  ?..?Z
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
40: 14 4b 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?K..?...........
50: 97 a1 1e 00 28 0c 00 00 00 00 dd 20 02 06 44 42    ???.(?....? ??DB
60: 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    "?..?...........
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 a8 00 68 38 00 60 c0 00 00 00 00 00 ff 00    ..?.h8.`?.......
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 a8 00 68 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..?.h8..........
f0: 5f 55 42 39 34 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB949..........

  • 您好,AC耦合电容按照datasheet中说的,94x系列的需要33nF的容值,92x系列的需要0.1uF的容值。

    这里应该不是屏幕点不亮的主要原因。

    有没有用示波器测试下949 是否输出正常? 从而UB948的输入也正常,再测试下UB948是否有输出? 

  • OK 我找一些工程师测试一下电源和时序问题。

    HDMI部分的信号会影响i2c的透传问题嘛?

    我们目前0x5a的值是0xdd 应该是找到对端的FPD-LINK设备了,但是透传没有成功。