This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83TG720R-Q1: DP83TG720R damping resistor/ table 6-1 6-2

Part Number: DP83TG720R-Q1


您好

1. 在DP83TG720R-Q1 datasheet看到上面寫RX & TX皆不能加damping Resistor

但是在 DP83TG720 Media Converter Evaluation Module 這份文件

看到RX這邊有加上damping Resistor

這是為何?

 snlu289.pdf

2. Datasheet 在table 6-1 6-2 這邊寫四種情況

POWER-UP / RESET

NORMAL OPERATION - RGMII

MAC ISOLATE

SLEEP

在四種不同情況下,Pull type 描述也不一樣,像STRP_1在POWER-UP / RESET 是PD, 有個pull value=6.3K,但在其他情況是none,這個是電路上需要加上pull down電阻嗎?

不明白這個table要表達的意思?

  • 您好,不推荐加damping电阻的原因是担心加了damping resisor之后,MAC和PHY之间阻抗不匹配,防止发生反射,影响信号完整性。

    而文档中电路加上22ohm damping resistor,应该是考虑到MAC内部阻抗,串联0~50ohm电阻可以提高性能。

    我个人的建议是在设计时预留出来电阻位置,如果测试发现有overshoot,可以考虑加上22ohm电阻,如果波形出现反射,那么将damping 电阻去掉。 当然是否发生反射也和trace长度有关。

  • Hi Kailyn

    感謝回覆

    想再請問2的部分

    2. Datasheet 在table 6-1 6-2 這邊寫四種情況
  • 您好,抱歉落下第二个问题了,关于附图中Tabel6-1,6-2的情况,以RX_Dx为例,左边Pull type和Pull value指的是引脚在上电复位过程中的状态,可以看到这几个引脚都写的PD,说明这几个引脚上电成下拉状态,也就是这几个引脚内部都已经下拉了,下拉电阻值为9KOhm。 那么当哦你工作在RGMII模式时,正常操作时,pulll type为none,说明不需要外部上下拉。其他引脚也是这个意思。