This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,整体架构是这样的:主机+仪表+HUD。每个部分由不同的公司开发。
主机:947,仪表:940,HUD:940。通过FPD-Link去传输导航画面,分辨率是504*416,仪表和HUD需要显示同样的内容,本来一切工作正常。
现在我公司需要自己开发HUD,硬件架构变了,由于考虑到传输的分辨率不高,所以HUD用了928去代替940,然后就出问题了,表现在以下两个现象。
此时947寄存器表
此时928寄存器表
此时947寄存器表
此时928寄存器表
947对应的电路图如下:
928 对应的电路图如下
现在我有两个问题
一是为什么947为什么要同时连接仪表(940)后,才会有信号给到HUD(928),看起来像是因为连了940,所以串行和解串才“打通”了。
二是为了在解串端显示同样的内容,947(SER)+928(DES)+940(DES)这样的搭配方案是可行的吗?
请帮我分析下,谢谢了。
您好,没有遇到过947(SER)+928(DES)+940(DES)类似的应用。
要么947(SER)+928(DES)搭配使用,要么947(SER)+940(DES)搭配使用。使用的是什么cable?928不支持coax传输,只支持STP传输。
哦误解您的意思了,您的意思是947的两路一路接928,一路接940。 我以为是串联。
这样的话,您是使用947的dual link模式,dual link模式下,desieralizer只能使用948或者940.只有当947应用在single link模式时,解串器是可以向下兼容,可以使用926/928.
您好,回到您的问题上,如果replicated mode,下行deseralizer 接928+940是没有问题的。
如果只接928,那就是single link mode。可以通过寄存器配置为single link mode,也可以使用自动检测模式,需要注意single link mode话只能使用port 0为primary port。 使用port1 是无效的。