This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB928Q-Q1: 947+928+940显示异常

Part Number: DS90UB928Q-Q1

你好,整体架构是这样的:主机+仪表+HUD。每个部分由不同的公司开发。

主机:947,仪表:940HUD940。通过FPD-Link去传输导航画面,分辨率是504*416,仪表和HUD需要显示同样的内容,本来一切工作正常。

现在我公司需要自己开发HUD,硬件架构变了,由于考虑到传输的分辨率不高,所以HUD用了928去代替940,然后就出问题了,表现在以下两个现象。

  • 如果947同时连接到928HUD)和940(仪表),仪表可以正常显示,HUD可以检测到LVDS信号,也能显示点东西,但显示异常,LOCK脚电平一直在高低跳变,读947 0X5A寄存器读取为0XED

此时947寄存器表

此时928寄存器表

  • 如果947仅连接到928HUD),则HUD完全没有画面,但此时LOCK引脚和PASS引脚电平均为高,读947 0X5A寄存器读取为

此时947寄存器表

此时928寄存器表

 

947对应的电路图如下:

928 对应的电路图如下

 

现在我有两个问题

一是为什么947为什么要同时连接仪表(940)后,才会有信号给到HUD(928),看起来像是因为连了940,所以串行和解串才“打通”了。

二是为了在解串端显示同样的内容,947(SER)+928(DES)+940(DES)这样的搭配方案是可行的吗?

 

请帮我分析下,谢谢了。

 

  • 您好,没有遇到过947(SER)+928(DES)+940(DES)类似的应用。

    要么947(SER)+928(DES)搭配使用,要么947(SER)+940(DES)搭配使用。使用的是什么cable?928不支持coax传输,只支持STP传输。

  • 谢谢!我们用的STP。因为我们需要947输出两路相同的信号,那是不是说947只能搭配两个940使用?

    因为我们之前缺乏这方便的经验,想当然地以为947(SER)+928(DES)+940(DES)也可以工作。

  • 哦误解您的意思了,您的意思是947的两路一路接928,一路接940。 我以为是串联。

    这样的话,您是使用947的dual link模式,dual link模式下,desieralizer只能使用948或者940.只有当947应用在single link模式时,解串器是可以向下兼容,可以使用926/928. 

  • 对,不是串联,947相当于是并连两个940,但我感觉应该是947的 Replicate Mode,因为我需要在解串后在两个屏幕上显示相同的内容。dual link好像是速度传输更快,做不到在两个屏幕上显示一样的内容

  • 您好,replicated mode的话这样接是没问题的。

  • 您好,回到您的问题上,如果replicated mode,下行deseralizer 接928+940是没有问题的。

    如果只接928,那就是single link mode。可以通过寄存器配置为single link mode,也可以使用自动检测模式,需要注意single link mode话只能使用port 0为primary port。  使用port1 是无效的。