This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我想用XIO2213B实现PCIE到1394b的转换,在官网上找到了XIO2213的评估板,关于评估板有几个疑问:
1.关于上电顺序:我看到XIO2213数据手册中建议PERST先置低,在给芯片供电;但是评估板中的供电芯片使能引脚是直接写死的,评估板没有按照芯片数据手册中的上电顺序执行?不影响芯片正常使用吗?
2.PCIE接口RXP/RXN引脚应用手册中建议采用交流耦合,请问是芯片引脚内部有直流偏置吗?如果我使用直流耦合,可接受的直流偏置电压范围是多少呢?数据手册中只有差模输入范围,未给处直流偏置电压范围。
3.REFCLK+/REFCLK-这两个引脚在应用手册中推荐使用直流耦合,请问可接受的直流偏置电压范围是多少呢?数据手册中也是只有差模输入范围,未给处直流偏置电压范围。
4.CLKREQ在数据手册中被定义为输出,但是评估板中对它进行了外部上拉,芯片内部是类似于OC?没在数据手册中找到引脚输出示意图和相关介绍。
5.CPS引脚:数据手册中推荐使用一个400k的电阻接到该引脚和cable power两端,但是在数据手册的第11.12章给定的推荐Vth电压为4.7~7.5V,请问这个电压范围是对cable power的约束吗?如果是,我看到评估板中的cable power是12V;如果不是,这个Vth的具体含义是什么?另外,cable power大于多少时,会损坏芯片?
6.LPS_L和LPS_P在外部短接后,为什么要在加入一个下拉电阻?没有在数据手册和使用手册中找到相关描述。
7.CTL0/CTL1/D[7:0]为什么在评估板上被悬空了?我在tsb81ba3和tsb82aa2b的数据手册中找到了这些引脚是1394LLC和PHY的控制总线和数据总线,如果我使用tsb81ba3和tsb82aa2b进行设计,这两个芯片的这些引脚必须互连用于数据传输。那为什么在XIO2213中会被悬空,他们在芯片内部已经把LLC和PHY互连了吗?
以上就是我关于XIO2213评估板的一些疑问,问题有点多,麻烦了~
您好,针对您的问题,
1. 需要严格按照datasheet中的上电时序,先给VDD-15和VDD_33上电,等上电起来至少100ms之后再将PREST拉高。您指的评估版中供电芯片使能引脚直接写死,是说一直在供电,是这个意思吧? 正确的顺序也是先上电,然后通过GPIO或者其他控制引脚来控制PREST,当电压稳定起来将其拉高。
2. 是的,每对差分对都必须AC耦合,数据手册中没有给出偏置电压的原因应该是内部集成了偏置电路,不需要外部重新建立新的共模电压,所以输入信号即使没有直流偏置也没问题,因为通过AC耦合电容之后直流也被隔离了,所以只要满足差分电压范围即可。
3.RECLK+和REFCLK-没有要求AC 耦合,DC耦合就好,参考下面的描述,另外clock也可以使用单端输入,同样,需要满足datasheet中11.5 PCIe Differential Reference Clock Input Ranges(1)的电气参数。
4. CLKREQ 并不是OD或OC输出,可以拉高也可以拉低,拉高是enable clock power management。 如果不使用时钟电源管理,则可以将CLKREQ拉低。
5. 这里的Vth是CPS input电压的阈值范围。并且可以看到是在cable power的电阻器端测量的。您指的12V 是在哪里看到的?我这边再去确认下。
5. LPS_L和LPS_P是数据链路层的power 状态引脚, 如果为1的话,说明允许PHY和LLC 的通信,为0的话禁止PHY和LLC通信,这个要根据实际应用去拉高或拉低。 LPS的意义可参考寄存器此bit的意思。
8. 这个问题就和第7问是一样的,如果需要和LLC通信的话,就需要将这些引脚接起来,XIO2213的原理图只是针对此芯片的设计,没有链路层芯片,所以这里给出的是悬空。
3.RECLK+和REFCLK-作为时钟输入引脚可输入差分也可以输入单端,我打算接入100MHZ的LVDS差分时钟,LVSD电平的差分对共模电压在1.2V左右,不知道XIO2213b的RECLK+和REFCLK-引脚是否可以接受?我只在数据手册上看到了它们作为差分使用时,建议的差模电压范围在0.0875~0.6V之间,为给定建议的共模电压输入范围。
4.如果CLKREQ作为输出不是OC或者OD,那不使用时不是应该悬空,由软件配置将其设置为高或者低吗?为什么评估板原理图里会外接上拉电阻?
5.你是说4.7V~7.5V是指CPS引脚的推荐的阈值电压范围吗?是指CPS引脚的电压范围在4.7V~7.5V之间时,芯片内部的比较器认为电源正常,低于4.7V时芯片认为电源不正常?但是我看到手册上指的这个阈值电压,是测量400k电阻的另一端(即BUS power得到的),并且BUS power在评估板原理图上是12V。我是想知道我自己设计时,BUS power的值不大于多少,才不会导致CPS的电压过高而导致芯片损坏。
我参考的评估板原理图是这个:
http://www.deyisupport.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/59/6567.XIO2213ZAY_5F00_REF.pdf
6和7.关于这个问题我可能理解错了,我以为XIO2213中包含LLC和1394PHY。那如果我想使用XIO2213做PCIE与1394b之间的转换的话,单独这个芯片可以实现吗?还是需要配合别的芯片,例如tsb82aa2b?
3.REFCLK单端使用的话,需要125Mhz,共模电压为1.2V的LVDS电平不符合表中Vih_se和Vil_se的要求,所以不可取。
4.关于CLKREQ这个引脚,我查了下资料,这个引脚电气特性是符合PCIE的协议标准的,XIO2213也符合PCIE规范,另外我看了下XIO2001(PCIE转PCI的桥)的数据手册,里面给出了CLKREQ是OD 输出架构,但是XIO2213的数据手册没有表明,所以不用的时候不能悬空。
5.Bus power的问题我再看下。
6. 从XIO2213的架构来看,您的理解是没问题的,实现PCIE和1394的转换,不需要再使用tsb82aa2b这类器件。
3.您可能理解错了我的回答。我的意思是我打算将RECLK+和REFCLK-作为差分时钟输入来使用,但是差分对+和-之间必然会有一个共摸电压和差模电压。我即将使用的有源晶振是差分LVDS输出,差分对之间的共模电压大约是1.2V,差模输出大概是350mV。我看到数据手册的11章仅对这两个差分引脚的差模输入范围有介绍,但是推荐的共模电压输入范围并未给出,所以想确认一下,以便我更改时钟源的选择方案时,避免出错。
5.期待您的回答。
6.这个问题我在上一次回复的时候漏掉了。原问题是这个:XIO2213评估板原理图中,LPS_L和LPS_P在外部短接后,为什么要在加入一个下拉电阻?
7.关于这个问题,您的意思是不是XIO2213本身包含LLC和PHY,但是CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚不连接不影响PCIE和1394的之间的转换?如果是这样的话,CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚被什么会被芯片引出,它们的使用场景是什么?我有这个疑问是因为PCLK_P、PCLK_L、LCLK_P、LCLK_L等这些引脚在数据手册中定义为1394链路层和物理层之间的时钟输入输出等,芯片将其引出后,需要用户自己在外部做连接;对此,我就以为CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚同样作为1394链路层和物理层的控制和数据总线,是不是也必须做处理才能实现整个芯片的PCIE和1394之间转换。针对我的这个疑问,还是希望您能回复。
3.没有误解您的意思,LVDS电平标准是1.2V共模电压,350~400mV左右的swing。
因此单端LVDS信号即为1.165V~1.55V幅值的信号,常用的LVDS swing在400mV左右,Vil=1V,Vih=1.4V,共模电压1.2V。
而REFCLK给出了单端信号的Vih和Vil要求,Vih(min)=0.7*3.3=2.31V, Vil(max)=0.99V 如下.
3.红框里边的这两个参数是这样理解的吗?我以为红框里边这两个参数的理解是:由于RECLK+和REFCLK-也可以输入单端150MHZ时钟,只要REFCLK_SEL引脚接高。当使用单端时钟输入时,时钟输入接入RECLK+,这时候单端时钟的高电平和低电平应该遵循红框里的推荐。但是当REFCLK_SEL引脚接低时,RECLK+和REFCLK-应该接入差分时钟的正和负,差分输入的差模值应遵循下图中的VRX-DIFFP-P这个指标,即应该在0.0875~0.6V这个范围,如果其共摸电压也要遵循红框里的要求,那么红框里的VIH-SE最小值是0.7*3.3V,VIL-SE的最大值是0.3*3.3V,他们的差已经是1.32V了,那这个不是超出差模输入的范围了吗?
是的,我是这么理解的: 我所标记的红色框内是针对单端信号REFCLK的要求,低电平为0.3Vdd=0.99V,高电平为0.7Vdd=2.31。
因此单端信号的Vpp=2.31-0.99=1.32V。
而差分输入的话,Vid的峰峰值为=1.2V-0.175V=1.025V。所以和差分信号的幅值范围是差不多的,只是共模电压的不同。但是我认为,如果器件的datasheet中没有特别给出单端信号的要求,我们完全可以按照您的推断,去分析和判断单端信号的幅值和共模电压要求。而XIO2213 datasheet中单独给出了单端信号的
高低电平标准,并且在后面comments中也明确给出:single-ended, reference clock high/low level input voltage.
3.另外,还想再问一下:RECLK+和REFCLK-这两个引脚的输入阻抗都是20kΩ,如果我输入差分100Mhz时钟是不是在这两个引脚分别接入50Ω对地电阻,同时保证差分线阻抗为100Ω比较好?
3.我们对RECLK+单端输入的理解一致。但是我仍然没明白您对差分输入的理解。我以为:差分输入指标VRX-DIFFP-P=2*|RECLK-REFCLK-|,因此VRX-DIFFP-P这个指标只是一个差,VRX-DIFFP-P代表着输入差分时钟其差模值在0.075~0.6V之间都可以,1.2V-0.175V=1.025V这个值我不理解它有什么含义。同样我以为VRX-DIFFP-P并不能反映RECLK+或者REFCLK-对地的电平是多少,因此没办法从这个指标中得推荐的共摸电压范围是多少。
如果我的理解有问题,麻烦您能高速我正确的解读方式吗?我非常需要知道我的差分时钟输入,差模输入和共模输入在什么范围才能被芯片识别。谢谢~
.另外,还想再问一下:RECLK+和REFCLK-这两个引脚的输入阻抗都是20kΩ,如果我输入差分100Mhz时钟是不是在这两个引脚分别接入50Ω对地电阻,同时保证差分线阻抗为100Ω比较好?
请按照数据手册要求,对于REFCLK来说,差分也是20Kohm阻抗。
而对于TXP,TXN,RXP,RXN来说,差分阻抗为100ohm,单端为50ohm阻抗。
差分信号Vrx-diff-p= (Vin+)-(Vin-)=(REFCLK+)-(REFCLK-)=2*|RECLK+REFCLK-|。
1.2V-0.175V=1.025指的是Vpp。 我随便找了个器件的数据手册,看下图.所以数据手册的所以Vrx-diff-p 即为下图的Vss=2Vid。
Vid就是您上面推论的,VRX-DIFFP-P的一半,即0.0875~0.6V。
Vcm即(Vih+Vil)/2=(0.6+0.0875)/2=0.34375V.
我的建议是直接参考EVM板,使用98.304Mhz的晶振,直接和XI接。毕竟我们在选择时钟的时候,要考虑它的jitter,频率稳定性,相位噪声,以及常温下的tolerance等:
另外,我找了一款98.304Mhz的OSC,您可以参考下它的数据手册:
3.关于这个问题我还是不太认同。我理解的VRX-DIFFP-P值确实是0.0875~0.6V,但并不是指VIH是0.6V,Vil是0.0875V,而是指Vid在0.0875~0.6V之间都可以,比如LVDS电平的Vid一般在0.35~0.4V,在0.0875~0.6V之间,那么LVDS的差模电平是符合的。但是共模电压,我依然看不出来是多少,所以才想咨询一下,通常共模电压也不太可能是一个确定的值,一般是一个范围,毕竟一个确定的值很难满足。关于共模电压,还需要您再确认一下,谢谢~
另外,XI引脚的时钟输入和REFClK的时钟输入,应该是两码事。数据手册建议,XI使用98.304M的1.8V单端时钟,作为芯片工作的时钟源。但是REFCLK是PCIE接口的时钟输入。
最后:五一快乐~
您好,以下图为例, LVDS电平的Vid一般在0.35~0.4V,即如下图的Vid。 0.0875~0.6V指的是下图的Vil和Vih,所以Vid=0.6-0.0875=0.5125V。共模电压Vcm即为(Vih+Vil)/2=0.344V. 看下图最好理解。
时钟这个您的理解是对的,REFCLK 为PCIE的时钟输入。
您好,您理解的没错,就是一个范围啊,Vid的范围只要在0.6V-0.0875V=0.5125V=512.5mV范围之内都是可以的。只是低电平不能低于0.0875V,高电平不高于0.6V即可。可能我误解您的意思了,您提到Vcm怎么确定,所以我以Vil=0.0875V,Vih=0.6V为例计算,所以附上上图帮助理解什么是Vid,2Vid,Vcm的定义。
您现在给REFCLK打算是什么一个幅值范围,什么共模电压的信号?LVDS是吗?
另外,您也要确定Bus power不能超过多大电压,对不对? 我这边再去确认下,因为1394的芯片比较老,资料目前很少,依据您目前的新设计,打算是给REFCLK一个LVDS差分信号,还要Bus voltage 的最大值对不对? demo上给的bus power为12V。
我把问题再汇总一下吧,如下:
3.RECLK+和REFCLK-引脚输入100M的LVDS时钟是否可以?
5.BUS power的值不大于多少,才不会导致CPS的电压过高而导致芯片损坏。
6.XIO2213评估板原理图中,LPS_L和LPS_P在外部短接后,为什么要在加入一个下拉电阻?
7.我理解的XIO2213本身包含LLC和PHY,但是CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚不连接不影响PCIE和1394的之间的转换?如果是这样的话,CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚被什么会被芯片引出,它们的使用场景是什么?我有这个疑问是因为PCLK_P、PCLK_L、LCLK_P、LCLK_L等这些引脚在数据手册中定义为1394链路层和物理层之间的时钟输入输出等,芯片将其引出后,需要用户自己在外部做连接;对此,我就以为CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚同样作为1394链路层和物理层的控制和数据总线,是不是也必须做处理才能实现整个芯片的PCIE和1394之间转换。
还是这几个问题,麻烦了,谢谢~
抱歉回复晚了。针对您的几个问题:
3.RECLK+和REFCLK-引脚输入100M的LVDS时钟是否可以?
A: 依据PCIE协议规范,单端时钟 Vcross 为 250mV 至 550mV,这说明共模电压应在 400mV 左右。 因此, HCSL 电平更常用作 PCIe 参考时钟。
5.BUS power的值不大于多少,才不会导致CPS的电压过高而导致芯片损坏。
A: 支持的最大总线功率由 PCIe 规范定义,最高 75W ,具体取决于设计的插槽类型。 CPS 引脚通常用于检测低于阈值电压的电缆, 但如果不使用、则可以按照数据表中的说明将其连接到 VSSA。 EVM板上使用12V看起来是由fuses决定了它的功率。 PCIe 总线有一个 0.5A fuse、因此 0.5A*12V=6W。
6.XIO2213评估板原理图中,LPS_L和LPS_P在外部短接后,为什么要在加入一个下拉电阻?
A:LPS_L和LPS_P短接后不需要下拉,但是EVM板中用于将 PHY-section/LLC-section接口处于低功耗状态,CTL和D 输出保持为低电平,LREQ输入忽略。
这种情况和强制LKON pin为Bilingual 模式是类似的。
7.我理解的XIO2213本身包含LLC和PHY,但是CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚不连接不影响PCIE和1394的之间的转换?如果是这样的话,CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚被什么会被芯片引出,它们的使用场景是什么?我有这个疑问是因为PCLK_P、PCLK_L、LCLK_P、LCLK_L等这些引脚在数据手册中定义为1394链路层和物理层之间的时钟输入输出等,芯片将其引出后,需要用户自己在外部做连接;对此,我就以为CTL0/CTL1/D[7:0]这几个引脚同样作为1394链路层和物理层的控制和数据总线,是不是也必须做处理才能实现整个芯片的PCIE和1394之间转换。
A: 跟上述问题一样,由于它们状态能够浮动float。 LPS-P 输入被认为inactive状态,它保持低电平的时间超过 LPS_DISABLE 时间,这将使 PHY-sect/LLC-section 进入低功耗状态、在这种状态下、 PCLK_P 输出保持也为inactive状态。 这意味着 CTL 和 D 输出保持在逻辑 0 状态。 XIO2213B 继续执行正常网络运行所需的 PHY 中继器功能,而不管 PHI-sect/LLC-section 接口的状态如何。