This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
請問一下, 目前遇到偶發的白屏現象,而使用Test Pattern是不會有白屏的現象,當發生白屏時,lvds clk输出正常,Y2数据通道波形和频率近似lvds clk。Y0\Y1\Y3三条数据通道都为1.25v左右的高电平,請問這是什麼原因
电路没看出有什么问题来,能说明下是做了什么样的动作导致白屏的吗?
Dear Sir,
就開機時, 按照规格书上的时序操作(先送数据后使能IC),会出现概率性白屏,出现白屏时读取E5的值,
其结果为0x70,0x50,这种情况下规格书上的说明是MIPI数据的一些错误,除此之外我们也遇到白屏的时候E5的值为0x00的状态,
也就是说在我们输入数据没有错误的情况下这颗IC还是概率性的存在不工作的问题。
lvds clk输出正常,Y2数据通道波形和频率近似lvds clk。Y0\Y1\Y3三条数据通道都为1.25v左右的高电平
附件為Y2坡型
hardware上:
I2C: 线路上I2C需要有pull high,或许是您画在其它页上。
REFCLK:trace尽量短,最好走在内层。
DATA:差分信号注意控制好阻抗100Ω,并且有完整的ground reference。
Reset时序请确保和datasheet建议的一样。
TI提供了一款不错的帮助配置的软件DSI tuner (Rev. B) ,您可以在下面的页面中找到:
http://www.ti.com/product/sn65dsi83
软件使用介绍文章名为:SLLA332B,直接在官网上搜寻即可
根据你的描述,可能问题还是出现在初始时序上,白屏之后重新reset如何? 注意从开机开始到power 完全上电稳定时间,EN引脚为low状态至少需要10ms时间。 可看下开机时Vcc和EN的时序是否满足。
Dear Sir,
因為是偶發的現象, 所以白屏之后重新reset就好了, 而Power也都一直存在, 原本EN low有12ms, 也有刻意拉長到50ms, 時序都有follow datasheet Figure.5
"Shutdown and RESET Timing Definition While VCC is High"
鉴于这种偶发的现象,首先做下交叉实验,看是板子问题还是芯片本身问题,我查了下这款有免费样片可申请,你可以在其产品主页上点击“获取免费样片”进行样片申请,拿到样片后重新验证下是否还有相同问题。
Dear Sir,
I2C 有pull high 2.2K, 阻抗大約為93-ohm, 以下為Panel SPEC, 附件為DSI83 setting, Core Chip is Qualcomm.
請問這設定有沒有問題, 用這設定打 test pattern 沒遇到白屏的現象
Horizontal Active (pixels): 1024
Horizontal Front Porch (pixels): 20
Horizontal Back Porch (pixels): 300
Horizontal Sync Pulse Width (pixels): 10
Horizontal Sync Pulse Polarity (positive/negative): active high
Vertical Active (Lines): 600
Vertical Front Porch (Lines): 5
Vertical Back Porch (Lines): 30
Vertical Sync Pulse Wdith (Lines): 10
Vertical Sync Polarity (positive/negative): active high
Pixel Clock (MHz): 50M
Refresh Rate (Hz): 60HZ
Bits per pixel (18bpp or 24bpp): 24bpp
Dear Sir,
有兩塊版子有一樣的問題, 我在來確認一下date code
Panel SPEC的值是SPEC已经给出的,还是自己根据SPEC计算的?有没有和Panel厂商double check过。
根据您给的值和在DSI Tuner中的设定看起来没有问题,test pattern 作用:can check the basic operation of the device such as I2C reads/writes, CLK input/output using internal PLL and the connectivity on the LVDS output. 下一步就是怀疑您的DSI input 并没有被正确接收造成的。建议您测一下输入讯号同时和代理商或FAE联系check一下layout。
您好,
您说的那个箭头是有的。我说的是在DSI_Inputs那一栏。没有那个用作输出结果的计算器符号。(正常应该在右下方有的)
可否加个QQ 530303496