This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
請問一下, 目前遇到偶發的白屏現象,而使用Test Pattern是不會有白屏的現象,當發生白屏時,lvds clk输出正常,Y2数据通道波形和频率近似lvds clk。Y0\Y1\Y3三条数据通道都为1.25v左右的高电平,請問這是什麼原因
Dear Sir,
附件為電路 晚點把波型發上來
电路没看出有什么问题来,能说明下是做了什么样的动作导致白屏的吗?
Dear Sir,
就開機時, 按照规格书上的时序操作(先送数据后使能IC),会出现概率性白屏,出现白屏时读取E5的值,
其结果为0x70,0x50,这种情况下规格书上的说明是MIPI数据的一些错误,除此之外我们也遇到白屏的时候E5的值为0x00的状态,
也就是说在我们输入数据没有错误的情况下这颗IC还是概率性的存在不工作的问题。
lvds clk输出正常,Y2数据通道波形和频率近似lvds clk。Y0\Y1\Y3三条数据通道都为1.25v左右的高电平
附件為Y2坡型
hardware上:
I2C: 线路上I2C需要有pull high,或许是您画在其它页上。
REFCLK:trace尽量短,最好走在内层。
DATA:差分信号注意控制好阻抗100Ω,并且有完整的ground reference。
Reset时序请确保和datasheet建议的一样。
TI提供了一款不错的帮助配置的软件DSI tuner (Rev. B) ,您可以在下面的页面中找到:
http://www.ti.com/product/sn65dsi83
软件使用介绍文章名为:SLLA332B,直接在官网上搜寻即可
根据你的描述,可能问题还是出现在初始时序上,白屏之后重新reset如何? 注意从开机开始到power 完全上电稳定时间,EN引脚为low状态至少需要10ms时间。 可看下开机时Vcc和EN的时序是否满足。
Dear Sir,
因為是偶發的現象, 所以白屏之后重新reset就好了, 而Power也都一直存在, 原本EN low有12ms, 也有刻意拉長到50ms, 時序都有follow datasheet Figure.5
"Shutdown and RESET Timing Definition While VCC is High"
鉴于这种偶发的现象,首先做下交叉实验,看是板子问题还是芯片本身问题,我查了下这款有免费样片可申请,你可以在其产品主页上点击“获取免费样片”进行样片申请,拿到样片后重新验证下是否还有相同问题。
Dear Sir,
I2C 有pull high 2.2K, 阻抗大約為93-ohm, 以下為Panel SPEC, 附件為DSI83 setting, Core Chip is Qualcomm.
請問這設定有沒有問題, 用這設定打 test pattern 沒遇到白屏的現象
Horizontal Active (pixels): 1024
Horizontal Front Porch (pixels): 20
Horizontal Back Porch (pixels): 300
Horizontal Sync Pulse Width (pixels): 10
Horizontal Sync Pulse Polarity (positive/negative): active high
Vertical Active (Lines): 600
Vertical Front Porch (Lines): 5
Vertical Back Porch (Lines): 30
Vertical Sync Pulse Wdith (Lines): 10
Vertical Sync Polarity (positive/negative): active high
Pixel Clock (MHz): 50M
Refresh Rate (Hz): 60HZ
Bits per pixel (18bpp or 24bpp): 24bpp
Panel SPEC的值是SPEC已经给出的,还是自己根据SPEC计算的?有没有和Panel厂商double check过。
根据您给的值和在DSI Tuner中的设定看起来没有问题,test pattern 作用:can check the basic operation of the device such as I2C reads/writes, CLK input/output using internal PLL and the connectivity on the LVDS output. 下一步就是怀疑您的DSI input 并没有被正确接收造成的。建议您测一下输入讯号同时和代理商或FAE联系check一下layout。