我们准备使用本地外部的EEPROM中的EDID进行显示
我们发现CRC error 读取到949的寄存器值如下:
register :0xA0 ; value:0x01
register : 0xC0 ; value :0x03
register :0x4F ; value :0x01
register : 0x50 ; value :0x87
硬件设计如附件PCB.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们准备使用本地外部的EEPROM中的EDID进行显示
我们发现CRC error 读取到949的寄存器值如下:
register :0xA0 ; value:0x01
register : 0xC0 ; value :0x03
register :0x4F ; value :0x01
register : 0x50 ; value :0x87
硬件设计如附件PCB.pdf
您好,0x50这里您读取的为0x87,bit3读到的值为0. 这里应该为1才对。

另外0x54配置的值为多少?0x54的bit5 默认值为strap pin的配置,所以要看下 MODE_SEL1的配置是否disable了EDID load导致0x50 bit3读取的为0.

参考Table8,如果REM_EDID_LOAD为1, 则说明EDID load被bypass了。