This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
我们用了TPD3S713-Q1这个方案,配置成client mode,在EN脚没有拉高的情况下,USB口可以正常download程序。
这个现象和EN管脚的功能描述不一致。还是说在client mode下,DP DM两个信号的开关默认打开吗?
另外DP DM两个信号的开关电路有具体点的电路吗?框图里不够详细
Thanks
By Allen
1、EN脚没有拉高情况下,这个USB口有几率能烧写程序,这个现象正常吗?是通过体二极管导通?
“EN脚没有拉高情况下”,这里EN是悬空了吗?还是指拉低了?正常工作的时候EN管脚需要固定的电平--拉低或拉高。我没有找到EN管脚内部有上拉或下拉,因此我猜测输入结构可能是CMOS结构,所以请给定确切的电平到EN管脚。
2、EN脚拉高后,IN脚供电,BUS脚电源也有了,电源SWITCH打开了,和规格书描述不一样。
这里您是指将设备设置在client mode下吗? ILIM_SEL 和INT1 pins都实测是低电平吗?
3、EN脚拉高后,IN脚不供电,只通过BUS管脚供电,信号SWITCH也没有打开。
这里和2一样的设置吗?请注意BUS管脚是输出管脚
我说的“ON状态”是导通状态,OFF是断开;EN管脚如管脚定义处所示,DP DM信号开关受EN管脚控制。
1、这是正常的;
2、可以,注意更改模式时BUS引脚上有2s放电。
3、感觉不正常,但是我们这边手头上没有EVM板进行验证,很抱歉。您测试了几块板子?都是这种现象吗?
非常感谢您的测量和结果分享!
我想可以这样理解,MOS开关断开后,它相当于一个很大的电阻,而输出端BUS pin是悬空的,对地也是高阻抗状态,那么BUS pin电压就相当于BUS对地电阻与MOS 断开电阻对VIN的分压。MOS开关断开后,如果BUS pin带负载的话,那么它带不起负载,BUS pin会被拉低,之所以悬空时测量BUS pin为1.6V,是因为BUS pin对地电阻太大了,负载很轻很轻的,不能将BUS pin拉至接近0V的电压。