Other Parts Discussed in Thread: TPD3S713Q1EVM-103
Hi
我们用了TPD3S713-Q1这个方案,配置成client mode,在EN脚没有拉高的情况下,USB口可以正常download程序。
这个现象和EN管脚的功能描述不一致。还是说在client mode下,DP DM两个信号的开关默认打开吗?


另外DP DM两个信号的开关电路有具体点的电路吗?框图里不够详细

Thanks
By Allen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
我们用了TPD3S713-Q1这个方案,配置成client mode,在EN脚没有拉高的情况下,USB口可以正常download程序。
这个现象和EN管脚的功能描述不一致。还是说在client mode下,DP DM两个信号的开关默认打开吗?


另外DP DM两个信号的开关电路有具体点的电路吗?框图里不够详细

Thanks
By Allen
1、EN脚没有拉高情况下,这个USB口有几率能烧写程序,这个现象正常吗?是通过体二极管导通?
“EN脚没有拉高情况下”,这里EN是悬空了吗?还是指拉低了?正常工作的时候EN管脚需要固定的电平--拉低或拉高。我没有找到EN管脚内部有上拉或下拉,因此我猜测输入结构可能是CMOS结构,所以请给定确切的电平到EN管脚。
2、EN脚拉高后,IN脚供电,BUS脚电源也有了,电源SWITCH打开了,和规格书描述不一样。
这里您是指将设备设置在client mode下吗? ILIM_SEL 和INT1 pins都实测是低电平吗?
3、EN脚拉高后,IN脚不供电,只通过BUS管脚供电,信号SWITCH也没有打开。
这里和2一样的设置吗?请注意BUS管脚是输出管脚
我说的“ON状态”是导通状态,OFF是断开;EN管脚如管脚定义处所示,DP DM信号开关受EN管脚控制。