This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢您的回复!
DP83620的TX要上拉这个我可以理解,但是这个阻值有什么依据吗?还有那个C12,C13我不是很清楚这个器件是做什么用的,对该器件本身有没有什么要求?例如误差、温漂、封装等,AFBR5803侧我是参考了该器件的Datasheet,参考附件。
另外MDC和MDIO我一直是百思不得其解,根据资料显示,这两个管脚一个是时钟,一个是数据,它主要是MAC对PHY执行一些读写的命令。再看其他人的DP83640,DP83848的设计,他们都是使用了这两个管教,如果不使用这两个脚,我的PHY的地址MAC怎么去认定呢,还有PHY的寄存器MAC怎么去操作呢?MAC地址又放在哪里呢?
(鉴于本人刚解除ETH设计这一块,可能有些问题比较肤浅,但我不是说什么资料都不看的伸手党,再者边上也没什么人可以请教,英语也不太好,所以请谅解!)
Hi pengfei,
1)tx+,tX- 是CML电平,所以需要上拉。
2) 如果mac 要对phy执行一些读写命令,当然要用MDC,MDIO. 如果不读写,就不需要了。至于地址可以用phyad进行配置。
最近也在使用DP83620,光模块使用的AFBR5803ATQZ,发现会出现bad pakage,测量发现光模块的发送脚(管脚7、8)上的电平不满足LVPECL电平的要求,直流电平不是2V,在1.5V左右,正常的LVPECL电平直流电平大概在2V,电路的形式和参数都是根据DP83620的demo板来的,不知道该怎么样处理?
另问楼主的电路实际工作状态怎么样?
谢谢!