This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB934-Q1: 通过ALP的MAP工具分析信号质量问题点

Part Number: DS90UB934-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP

您好

用ALP工具实测了一下,遇到些不明点。十分抱歉,您给发的指南还没理解透。

现量产项目,实车遇到画面抖动,想通过ALP工具去实车测试

附件中信号质量分析的问题还请帮忙解答

7215.MAP问题.xlsx

  • 您好,由于问题点比较多,我可能需要花点儿时间去查些资料,然后一起给您回复。

    给您带来不便非常抱歉。

  • 抱歉回复晚了,我看了下资料,个人理解如下:

    Q: Information中linked的37MHz是什么频率?我们的pclk是74.25MHz,正确吗?

    A: Information中的link的37Mhz应该是像素时钟PCLK。和您的74.25Mhz不匹配。
    H和V的数据没自动识别出来,正确吗?不正确。所以这里虽然是和934板子接上了,但是很多信息是不对的,能正确找到link partner吗?您使用的serializer是哪款?

    Q: 使用差分探头测眼图的程序是关掉back channel的。同样机桐程序,连接ALP工具时,检测到的back channel是2.5Mbps,是没关掉吗?

    A: 如果您使用ALP这个工具的话,可通过进行MAP analysisi进行眼图分析。如果不使用这个工具,我想可以直接可以通过高速示波器进行眼图测试。


    Q: EQ项:程序没有配置,是默认值吗?通常需要我们设定吗?

    A: 没有配置的话就是默认值,通常先从最小的EQ去调节。

    Q: 设备启动后,可以再通过这ALP软件写寄存器吗?

    A: 可以使用ALP写寄存器

    Q: 分析时应该还需要配置什么?如:关掉back channel?

    A: 按照MAP user's guide中的去配置就可以。

    Q: Margin analysis中Strobe position和Eqlevel应该根据什么选择?选择标准是什么?

    A:还是根据眼图情况去选择,按照下面这个流程,先从最小的level选择。 分析的标准是在4个选通位置至少连续有三个EQ level。所以可以根据实际情况去调节。

    Q: Margin analysis中画红线的位置需要勾上吗?User's guide里没这两个选项。

    A:  我认为勾上或不勾都可以。时钟和数据延迟有两种基本延迟:6个缓冲器延迟和0个缓冲器延迟。这6个buffer延迟将增加位置7和位置6之间的距离以及和位置8之间的距离使所有选通位置进一步远离标称采样位置,如果勾上的话,我认为选取默认的Base Delay of 6就好.

    Q: 对于ADAS设备,是通过check下面这些寄存器来分析信号质量的好坏吗?

    A: 是的,通过这些寄存器的可以监测lock状态以及CRC error。

    Q: user'guide中的步骤6,是通过ALP工具的寄存器设定来发 Digital Reset1指令吗?

    A:是的。 

  • 您好,打扰了

    再咨询如下问题

    所以这里虽然是和934板子接上了,但是很多信息是不对的,能正确找到link partner吗?您使用的serializer是哪款?

    1. 可以正确识别到ser,使用的是913;像素频率不正确会和开启展频有关系吗?

    2. 在MAP分析过程中,屏幕会出现闪烁,这种属于正常现象吗?

    4. 选择EQ和Strobe只要从工具上分别从0选到最大就可以了是吗?程序里,AEQ和Strobe都使用的默认值,不会影响分析吧?

    5. 这个结果只要OK,可以代表示波器测眼图也是OK的吗?

  • 这个结果只要OK,可以代表示波器测眼图也是OK的吗?

    是的。margin analysis只要OK,说明信号完整性没问题,眼图也是没问题的。

    选择EQ和Strobe只要从工具上分别从0选到最大就可以了是吗?程序里,AEQ和Strobe都使用的默认值,不会影响分析吧?

    使用默认值,我认为不会影响分析,使用默认值,margin analysis pass了吗?如果没有,是可以更改AEQ的吧。

    在MAP分析过程中,屏幕会出现闪烁,这种属于正常现象吗?

    闪烁应该是不正常的。

    可以正确识别到ser,使用的是913;像素频率不正确会和开启展频有关系吗?

    频率不正确,和展频是否开我觉得影响不大,那有没有关掉展频率试试呢?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。