Other Parts Discussed in Thread: ALP
您好
用ALP工具实测了一下,遇到些不明点。十分抱歉,您给发的指南还没理解透。
现量产项目,实车遇到画面抖动,想通过ALP工具去实车测试
附件中信号质量分析的问题还请帮忙解答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
用ALP工具实测了一下,遇到些不明点。十分抱歉,您给发的指南还没理解透。
现量产项目,实车遇到画面抖动,想通过ALP工具去实车测试
附件中信号质量分析的问题还请帮忙解答
您好,由于问题点比较多,我可能需要花点儿时间去查些资料,然后一起给您回复。
给您带来不便非常抱歉。
抱歉回复晚了,我看了下资料,个人理解如下:
Q: Information中linked的37MHz是什么频率?我们的pclk是74.25MHz,正确吗?
A: Information中的link的37Mhz应该是像素时钟PCLK。和您的74.25Mhz不匹配。
H和V的数据没自动识别出来,正确吗?不正确。所以这里虽然是和934板子接上了,但是很多信息是不对的,能正确找到link partner吗?您使用的serializer是哪款?
Q: 使用差分探头测眼图的程序是关掉back channel的。同样机桐程序,连接ALP工具时,检测到的back channel是2.5Mbps,是没关掉吗?
A: 如果您使用ALP这个工具的话,可通过进行MAP analysisi进行眼图分析。如果不使用这个工具,我想可以直接可以通过高速示波器进行眼图测试。
Q: EQ项:程序没有配置,是默认值吗?通常需要我们设定吗?
A: 没有配置的话就是默认值,通常先从最小的EQ去调节。
Q: 设备启动后,可以再通过这ALP软件写寄存器吗?
A: 可以使用ALP写寄存器
Q: 分析时应该还需要配置什么?如:关掉back channel?
A: 按照MAP user's guide中的去配置就可以。
Q: Margin analysis中Strobe position和Eqlevel应该根据什么选择?选择标准是什么?
A:还是根据眼图情况去选择,按照下面这个流程,先从最小的level选择。 分析的标准是在4个选通位置至少连续有三个EQ level。所以可以根据实际情况去调节。

Q: Margin analysis中画红线的位置需要勾上吗?User's guide里没这两个选项。
A: 我认为勾上或不勾都可以。时钟和数据延迟有两种基本延迟:6个缓冲器延迟和0个缓冲器延迟。这6个buffer延迟将增加位置7和位置6之间的距离以及和位置8之间的距离使所有选通位置进一步远离标称采样位置,如果勾上的话,我认为选取默认的Base Delay of 6就好.
Q: 对于ADAS设备,是通过check下面这些寄存器来分析信号质量的好坏吗?
A: 是的,通过这些寄存器的可以监测lock状态以及CRC error。
Q: user'guide中的步骤6,是通过ALP工具的寄存器设定来发 Digital Reset1指令吗?
A:是的。
您好,打扰了
再咨询如下问题
所以这里虽然是和934板子接上了,但是很多信息是不对的,能正确找到link partner吗?您使用的serializer是哪款?
1. 可以正确识别到ser,使用的是913;像素频率不正确会和开启展频有关系吗?
2. 在MAP分析过程中,屏幕会出现闪烁,这种属于正常现象吗?
4. 选择EQ和Strobe只要从工具上分别从0选到最大就可以了是吗?程序里,AEQ和Strobe都使用的默认值,不会影响分析吧?
5. 这个结果只要OK,可以代表示波器测眼图也是OK的吗?
这个结果只要OK,可以代表示波器测眼图也是OK的吗?
是的。margin analysis只要OK,说明信号完整性没问题,眼图也是没问题的。
选择EQ和Strobe只要从工具上分别从0选到最大就可以了是吗?程序里,AEQ和Strobe都使用的默认值,不会影响分析吧?
使用默认值,我认为不会影响分析,使用默认值,margin analysis pass了吗?如果没有,是可以更改AEQ的吧。
在MAP分析过程中,屏幕会出现闪烁,这种属于正常现象吗?
闪烁应该是不正常的。
可以正确识别到ser,使用的是913;像素频率不正确会和开启展频有关系吗?
频率不正确,和展频是否开我觉得影响不大,那有没有关掉展频率试试呢?