Other Parts Discussed in Thread: ALP
只有/dev/video0可以取到画面,重影画面如下,看起来是4个画面叠加的结果

读取了
CSI_VC_MAP Register (Address 0x72)
结果是0xE4
这可能是哪里的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只有/dev/video0可以取到画面,重影画面如下,看起来是4个画面叠加的结果

读取了
CSI_VC_MAP Register (Address 0x72)
结果是0xE4
这可能是哪里的问题?
您好,为了更好的解决您的问题,我将您的这个帖子转给我同事,她会帮您升级到美国工程师那里,由资深工程师给您解答。
下面的buf是系统在启动时写入90UB960的寄存器地址和对应的写入值
u8 buf[41][2] = {{0x01,0x07},{0x0c,0x0F},{0x1f,0x02}\
,{0x4c,0x01},{0x6d,0x7c},{0x58,0x5e},{0x5c,0x30},{0x5d,0x94},{0x65,0x94},{0x5e,0xda},{0x66,0xda}\
,{0x4c,0x12},{0x6d,0x7c},{0x58,0x5e},{0x5c,0x32},{0x5d,0x94},{0x65,0x84},{0x5e,0xda},{0x66,0xca}\
,{0x4c,0x24},{0x6d,0x7c},{0x58,0x5e},{0x5c,0x34},{0x5d,0x94},{0x65,0x74},{0x5e,0xda},{0x66,0xba}\
,{0x4c,0x38},{0x6d,0x7c},{0x58,0x5e},{0x5c,0x36},{0x5d,0x94},{0x65,0x64},{0x5e,0xda},{0x66,0xaa}\
,{0x1f,0x02},{0x32,0x01},{0x33,0x03},{0x21,0x00},{0x20,0x00},{0x21,0x01}
读取90UB960的寄存器值如下

您好,
根据以上提供的信息:
1. Register 0x4D bit[4] LOCK_STS_CHG已标记,这意味着自上次读取寄存器以来,端口3的锁定已丢失。
您能否确认对于每个端口,锁定是稳定的? 要做到这一点,您可以在寄存器0x4C 中选择端口并多次读取寄存器0x4D,并且每次读取之间存在延迟。 PASS 和 LOCK 应保持高电平,而 LOCK_STS_CHG 保持低电平。
2. 寄存器0x4E 报告线数变化和缓冲区溢出错误。
缓冲器溢出错误意味着要转发的输入带宽之和超过了输出带宽(请参见960数据表中的第7.4.20节)。 这可能会导致视频数据丢失。 您能否提供以下成像仪参数,以便我们帮助您检查您是否能够聚合4个视频输入?
3. 对 CSI-2转发进行编程时,请确保在寄存器0x20中启用转发之前对寄存器0x21进行编程。
Synchronized CSI-2 Forwarding都无法从mipi接口处测量到波形,只有
Best-Effort才可以在mipi接口处测量到数据波形。并且在单路90UB953接入时可以获取到正常的图像。
LOCK_STS_CHG被标记可能是因为首次读取,后续的读取操作中未发现LOCK_STS_CHG被标记
您好,
和您确认下,当多次读取0x4E 时,该值是否仍为0x55并显示缓冲区错误?
来自4个串行器的输入带宽似乎超过了发送器的输出带宽。 输入带宽总和约为4.04Gbps (H*V*frame rate*(bits/pixel)*blanking*4 cameras)。
您试下增加960 CSI-2输出带宽? 由于输出带宽取决于多个因素,因此可以参阅960数据表中的第7.4.20节进行计算。
此外,还有一个介绍 CSI-2聚合的training video。
我分别将0x4C寄存器设置为0x01,0x12,0x24,0x38只有首次读取0x4E时是0x55,后续都是0x04
不过当0x4C寄存器被设置为0x38时,读取0x4E偶尔会出现0x14
综上:只有在首次读取0x4E的时候会出现0x55,后面都不会出现
您好,
如果0x4E 偶尔读取0x14,则表示 Buffer_error 位已被标记。 在给定传感器和变送器配置的情况下,我们仍怀疑是视频缓冲器错误。
您是否可以尝试增加 CSI-2输出带宽,以便输出带宽大于进入960的所有四个传感器的输入带宽?
我将0x1f寄存器设置为0x00,配合25MHz的晶振,CSI_TX速度应为1.6 Gbps
这样计算的话带宽应为4.36Gbps。
分别将0x4C寄存器设置为0x01,0x12,0x24,0x38只有首次读取0x4E时是0x45,后续都是0x04,未出现过BUFFER_ERROR被置位的情况。
截取到的画面仍为四个摄像头画面重叠的结果,目前Forwarding mode配置的是effort round robin。
是否应将Forwarding mode配置为同步转发模式?
Basic Synchronized forwarding
Line-Interleave forwarding
Line-Concatenated forwarding
我尝试将Forwarding mode配置为三种可选同步模式之中的任何一个时,CSI-TXD引脚都没有数据。是否应该在同步模式下继续查找问题?
已将您的问题反馈给产品工程师,一旦有回复,会尽快告知您。
如果后续读取的0x45都是0x04,则说明工作正常。
您能否检查 960 寄存器 0x72 中的 VCID 是否正确编程?应将其编程为所期望的 SoC 。
为了使用同步转发,到达输入端口的视频应在大约 1 个视频行周期内同步。您是否使用任何帧同步来同步传入的视频数据?所有成像器还需要相同的视频参数以进行同步转发。
您是否按照数据表示例来配置同步转发?如果您检查 960 寄存器 0x35,您应该看到 TX_PORT_PASS 和 TX_PORT_SYNC 被标记为正常运行。
寄存器 0x72=0xE4 是默认值,但您可以根据您的系统更改 VD-ID 映射。SoC 将使用 VD-ID 映射来区分不同的数据流并聚合来自多个成像器的数据。您能否确认您系统中的VC-ID 映射是否正确?
您是否在循环模式下在寄存器 0x35 中获得一致的 TX_PORT_PASS?问题是否只是重叠图像(因此不会出现屏幕闪烁或视频帧丢失)?
您可以在960上启用patgen看看是否可以成功看到该数据吗?您可以使用 ALP 模式生成器选项卡根据您想要的视频参数生成适当的寄存器值。
至于同步转发问题,如果没有帧同步,可能无法满足1个视频行周期内所有输入同步的要求。您能看到输入是否在一个视频行周期内对齐吗?如果不是,则可能需要帧同步才能使用同步转发。