Part Number: TUSB8041
使用TUSB8041 设计了一款 TYPE-C扩展坞 HDMI+ 4口 USB 3.0+RJ45 百M网口。 其中 4口 USB 3.0 +1 RJ45 百M网口 使用2片TUSB8041级连。 芯片方案: VL171+TUSB8041(X2)+CS5261+SR900AI.
使用是TYPE-C母口。USB3.0接口使用 TYPE-A母口
VL171 是接口双向换向芯片
TUSB8041 做USB3.0 HUB芯片,2片级连。芯片A使用3个下行USB3.0接口余1个下行USB3.0接口接芯片B的上行接口,芯片B只使用其中一个USB2.0下行接口 接USB转网口芯片,
CS5261 是2线 DP转HDMI芯片。(HDMI功能已正常显示)
SR900AI 是USB2.0转网口芯片(目前无法识别)。
目前情况 是 电脑能识别到 2个 superspeed USB集线器。 但是 TYPE-A USB接口 插U盘 或其它USB设备均无法使用,电脑也不识别U盘或设备。附件 原理图纸,麻烦帮忙看看是否哪边电路有错误,谢谢。