This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB8041: TUSB8041做扩展坞问题,电脑能识别到2个通用superspeed USB集线器,但是插U盘或其它USB设备均无法使用

Part Number: TUSB8041

使用TUSB8041 设计了一款 TYPE-C扩展坞   HDMI+ 4口 USB 3.0+RJ45 百M网口。 其中 4口 USB 3.0 +1 RJ45 百M网口 使用2片TUSB8041级连。    芯片方案: VL171+TUSB8041(X2)+CS5261+SR900AI.

使用是TYPE-C母口。USB3.0接口使用 TYPE-A母口

VL171 是接口双向换向芯片

TUSB8041 做USB3.0 HUB芯片,2片级连。芯片A使用3个下行USB3.0接口余1个下行USB3.0接口接芯片B的上行接口,芯片B只使用其中一个USB2.0下行接口 接USB转网口芯片,

CS5261 是2线 DP转HDMI芯片。(HDMI功能已正常显示)

SR900AI 是USB2.0转网口芯片(目前无法识别)。

目前情况 是  电脑能识别到 2个 superspeed USB集线器。 但是 TYPE-A USB接口 插U盘 或其它USB设备均无法使用,电脑也不识别U盘或设备。附件 原理图纸,麻烦帮忙看看是否哪边电路有错误,谢谢。

 USB-C_Dock_PCB.pdf