This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCAN1042-Q1: CAN的2.5V来源及短路问题询问

Part Number: TCAN1042-Q1


1.框图中的2.5V的如何产生的,是否可以提供来源框图,若2.5V仅为CANH和CANL的共模电压,隐性时,上下MOS关闭,CANH和CANL为什么会有2.5V的电压呢?2.5V到CANH/CANL的电阻大概是多大呢

2.波形图黄色为CANH/绿色为CANL/蓝色为VCC供电,该图是将CANH短路到16.5V电源上的瞬间波形。此时CANL被下拉至约13V,根据芯片内部框图,CANL只是接到了一个二极管和MOS到地,是如何产生13V的电压的,是由于还有其他电阻未在框图画出,还是说是此时的MOS进入了放大区的状态?

3.根据CAN的标准,当显性电平时,CANH为3.5V,CANL为1.5V,但MOS饱和导通电压一般为0.25V,此时是否MOS也工作在放大区?

4.CANL短16.5V电源时,CAN芯片会检测到过流状态,使上下MOS会关闭,之后是由于CAN控制器检测到相应错误,关闭输出,还是CAN芯片一直在做过流保护,使MOS关闭

 

  • 您好,

    1.有一个单独的接收器偏置电路,在您分享的图表中没有显示。它本质上是一个来自VCC的电阻网络,用于将CAN总线偏置到VCC/2。它比数据表中显示的高级电路和我可以分享的图表复杂得多,但它不仅仅基于框图中显示的总线驱动器电路。

    2.一旦发生16.5V短路,内部电路将根据CAN总线的电压设置共模。如果存在短路,则共模电压将偏移到该电压,并且主导位将基于该电压被驱动。

    3.是的,但请记住,正如我之前所说,框图是对真实电路的高级估计。你可以假设MOS上大约有1V的压降,二极管上大约有0.5V的压降。不过,这些都是粗略的估计,电压不会完全达到这些水平。

    4.在大多数CAN收发器中,都有过电流限制,在数据表中列为Ios。与此同时,如果过电流导致温度升高,设备将因过热而停机。

  • 2.一旦发生16.5V短路,内部电路将根据CAN总线的电压设置共模。如果存在短路,则共模电压将偏移到该电压,并且主导位将基于该电压被驱动。

    因此,在短电源时,我也可以认为MOS在放大区,承受了绝大部分压降对吗?

  • 那么在短路的时候,此处的MOS不会坏是什么原因?由于mos的耐压值大于电源电压?TCAN1042手册中注明:总线故障保护为±58V(非H型号),此处的58V是否可以近似的理解为MOS的耐压值呢?

  • 是的,你的理解是正确的。当超过数据表的绝对最大额定值时,设备将损坏,谢谢。

  • 我还有一个疑问,此处"基于该电压被驱动",MOS打开时,是通过什么来控制CANL的驱动电压呢,迟滞比较器来控制的吗?正常情况不短路的时候也是如此吗?

    2.一旦发生16.5V短路,内部电路将根据CAN总线的电压设置共模。如果存在短路,则共模电压将偏移到该电压,并且主导位将基于该电压被驱动。
  • 是的,你的理解是正确的。

  • 所以CANH短电源时,CANL下拉的电压与迟滞比较器有关,本例下拉了3V(短路到16.5V,CANL下拉到了13~14V左右)这符合CAN高速通信的差分电压范围(2~3V),但在测试CANH短电源过程中,贵司其他的收发器有的CANL下拉了5V左右,这种情况属于正常吗?在这种差分信号电压更高的情况下,会不会更容易产生一些错误帧之类或者更容易损坏收发器之类的情况?

  • 官方的电路都是经过测试的,一般不会有问题。