This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TIOS102: 芯片OUT引脚在浮空的状态下,电压会主动拉高

Part Number: TIOS102


您好,

我们最近在使用TIOS102芯片做测试。

在测试中,我们发现,当VCC有电源时(如24V),EN信号为低电平时,OUT引脚浮空状态时,输出OUT会有一个高电平电压(如8V-9V)。

特别地,对于PNP型输出,在系统刚上电时,在没有要求输出时,系统会出现误诊断的情况。

在系统掉电时,控制信号变为低电平之后,OUT引脚也会出现一个尖峰脉冲,幅值可能在5V左右。

请问这种情况是否正常?有什么办法可以解决?谢谢。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 在此情况下,你没有指定IN引脚的值,但TIOS102具有集成的弱上拉和下拉电流,主要用作OUT引脚禁用时负载中任何剩余电荷或电流的放电漏极路径(EN=low)。电流的极性将取决于IN引脚的值。

    TIO112具有类似的功能,可以像TIOS102一样用于数字输出模式,但它没有这种内部上拉或下拉电流,因为它还支持通过CQ(OUT)引脚的IO-Link通信。

  • 您好,原文中漏写了IN的状态。 系统输出默认为PNP类型,IN在上电后初始化并保持为高电平。

    TIOS102具有集成的弱上拉和下拉电流,主要用作OUT引脚禁用时负载中任何剩余电荷或电流的放电漏极路径(EN=low)。电流的极性将取决于IN引脚的值。

    这个工作模式可以详细介绍一下吗? 我怕我理解有误。感谢。

    我们计划在下一代产品用上IOLINK,现在的产品出于成本考虑先用了TIOS102。

  • 最详细的解释就是数据手册,请参考

  • 后续针对芯片做了一些功能性测试,一些特性嫚嫚了解了。多谢。