您好,
我们最近在使用TIOS102芯片做测试。
在测试中,我们发现,当VCC有电源时(如24V),EN信号为低电平时,OUT引脚浮空状态时,输出OUT会有一个高电平电压(如8V-9V)。
特别地,对于PNP型输出,在系统刚上电时,在没有要求输出时,系统会出现误诊断的情况。
在系统掉电时,控制信号变为低电平之后,OUT引脚也会出现一个尖峰脉冲,幅值可能在5V左右。
请问这种情况是否正常?有什么办法可以解决?谢谢。
感谢您对TI产品的关注!已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
在此情况下,你没有指定IN引脚的值,但TIOS102具有集成的弱上拉和下拉电流,主要用作OUT引脚禁用时负载中任何剩余电荷或电流的放电漏极路径(EN=low)。电流的极性将取决于IN引脚的值。
TIO112具有类似的功能,可以像TIOS102一样用于数字输出模式,但它没有这种内部上拉或下拉电流,因为它还支持通过CQ(OUT)引脚的IO-Link通信。
您好,原文中漏写了IN的状态。 系统输出默认为PNP类型,IN在上电后初始化并保持为高电平。
TIOS102具有集成的弱上拉和下拉电流,主要用作OUT引脚禁用时负载中任何剩余电荷或电流的放电漏极路径(EN=low)。电流的极性将取决于IN引脚的值。
这个工作模式可以详细介绍一下吗? 我怕我理解有误。感谢。
我们计划在下一代产品用上IOLINK,现在的产品出于成本考虑先用了TIOS102。
最详细的解释就是数据手册,请参考
后续针对芯片做了一些功能性测试,一些特性嫚嫚了解了。多谢。