接口论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
接口论坛
话题
8297 个讨论
常见问题
[FAQ] TUSB8041: 如何测试 USB 集线器的 USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 电气合规性?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040 , , TUSB8020B , TUSB8042 , TUSB8042A 问: USB 3.0/3.1/3.2 SuperSpeed 5Gbps 电气合规性测试需要由经批准的供应商提供示波器和 BERT,以及专用的 SuperSpeed 测试装置。 有关设备和测试程序的最新信息,请参阅 USB-IF 网站: https://usb.org/usb-32 SuperSpeed USB…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB947-Q1: MAPSEL 问题
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB947-Q1 问题 1: 客户 Hasco 正在使用我们的 947 器件并进行 mode_sel1 配置,我们的问题如下: 1. 当 VR6=0V 时,0x4F 读回值为 0x40,这意味着位 [7] 为 0,说明是 SPWG 映射,但 MAPSEL 表规定应为 OLDI 映射。 2. 当 VR6=0.9V 时,0x4F 读回值为 0xC0,这意味着位 [7] 为 1,说明是 OLDI 映射,但 MAPSEL 表规定应为 SPWG 映射。 3. 这是我们的…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB962-Q1: 使用软件识别解串器是 960 还是 962
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB962-Q1 问: 由于器件短缺,我有一个构建中混用了 960 和 962 器件。我连接到构建的其中一个摄像头需要在连接到 962 时动态降低 FPS,因为 3gbps 链路会导致带宽限制。 软件中是否有方法,或者我们是否可以读取某个寄存器,以判断连接的解串器是 960 还是 962 器件?
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB941AS-Q1: 在分离器模式下访问两个具有相同 I2C 地址的解串器
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB941AS-Q1 问: 当 DS90UB941AS-Q1 以分离器或独立模式连接到两个具有相同物理 I2C 地址的远程解串器时,如何通过 I2C 独立访问它们?
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] TPD1E01B04-Q1: 如何将 ESD 保护器件中所需的电容与协议数据速率相关联?
Annie Liu
Part Number: TPD1E01B04-Q1 Other Parts Discussed in Thread: ESD401 , TPD1E10B06 , 器件型号: TPD1E01B04-Q1 主题中讨论的其他器件: ESD401 、 TPD1E10B06 问: 您可以帮助推荐用于 UB933 和 UB954 的 ESD 二极管吗? 这两个器件的 FPD-link 的最大 IO 电容是多少? 客户想知道数据线速率和电容之间有什么关系。 例如,4Gbps 需要大概 20pF 的较小电容? 您是否知道这方…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB9261: 在哪里可以获取 TUSB9261 的 VIF 文件
Cherry Zhou
Part Number: TUSB9261 问:在哪里可以获取用于 USB-IF 合规性测试的 TUSB9261 KGD 最新 VIF 文件?
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB8041: USB 集线器的上电和复位时序要求是什么?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A , , TUSB8044 , TUSB8042A , TUSB8043 , TUSB8020B , TUSB8043A , TUSB8042 问:当使用 TUSB8041 时,哪个电源首先斜升是否重要,它如何影响上电复位时序?
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB1064: 如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB1064 Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI , TUSB564 , , TUSB1046A-DCI , TUSB1146 , TS3USBCA4 问:如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] TPS65988: 在不使用 EC 的情况下在 Type-C PD 源端口之间动态共享功率的示例工程。
Cherry Zhou
Part Number: TPS65988 开发该示例工程的目的是帮助设计人员处理双端口应用,例如智能插头、多端口适配器、航空电子座椅靠背、壁式插座...这些应用通常需要在端口之间动态共享功率。高度可配置的 TPS65988 无需在设计中使用 EC 即可实现动态功率共享。TPS65988 中易于使用的 GPIO 应用配置事件功能使该独立解决方案成为可能。 下图显示了用于功率共享的控制逻辑。在本示例中,假设系统可用的总功率为 60W。当未连接任何端口时,应通过连接任一端口向第一个器件提供可用的总功率…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] TPS25750: 如何创建纯接收 USB-C PD 端口来替换传统的桶形插孔连接器?
Cherry Zhou
Part Number: TPS25750 问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
已回答
CDCM61002为什么 复位脚RSTn 一直高电平
0
已锁定
9844
视图
15
回复
最新
10 年多前
由
user4207421
未回答
TPL5000的定是精度?
0
已锁定
561
视图
2
回复
最新
10 年多前
由
Hury Hu
未回答
请求LMH1983技术支持
0
已锁定
12151
视图
21
回复
最新
10 年多前
由
siwei zhu1
已回答
XDS100V2 JTAG下载器与MSP430F4250的连接问题
0
已锁定
1149
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
Kailyn Chen
已回答
有个TX810的问题想请教一下?
0
已锁定
2919
视图
8
回复
最新
10 年多前
由
Xin Zhang14
未回答
关于TUSB320LAI说明书的一点疑问
0
已锁定
1560
视图
3
回复
最新
10 年多前
由
siming zhang
未回答
TFP410与FPGA连接问题
0
已锁定
2498
视图
5
回复
最新
10 年多前
由
shu feng
未回答
lmh0030 16bit输入 SDI输出
0
已锁定
648
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
Kevin Wen
未回答
TFP401是否支持DE ONLY模式输出RGB(无HV)?
0
已锁定
815
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
Wayne Liu(BeiJing)
未回答
LMK04906
0
已锁定
2050
视图
3
回复
最新
10 年多前
由
Seasat Liu
已回答
tca6424a的地址线可以当片选来用么?/the address pin of tca6424a can be used as a chip select PIN,the state of address PIn can be know by itself in time?
0
已锁定
1155
视图
2
回复
最新
10 年多前
由
Xiao Peng1
未回答
max3232数据手册中的Continuous Power Dissipation参数应该如何理解?
0
已锁定
2251
视图
3
回复
最新
10 年多前
由
Seasat Liu
未回答
dp83640 实现时钟同步如何进行相位校准
0
已锁定
1344
视图
3
回复
最新
10 年多前
由
Kevin_KDP
已回答
SN75LVDS86A
0
已锁定
1016
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
Seasat Liu
已回答
请教SN74LVC16T245芯片 上电断电时错误的高电平脉冲。
0
已锁定
7133
视图
10
回复
最新
10 年多前
由
steven lu
已回答
TS3L301的使用问题
0
已锁定
3004
视图
6
回复
最新
10 年多前
由
chao gao2
未回答
74HC/HCT377上电后输出状态问题
0
已锁定
4897
视图
7
回复
最新
10 年多前
由
user1645804
已回答
TI工程师能否给推荐一颗电平转换芯片?用于大于150Mbps速率的1.8V和3.3V电平转换的电路
0
已锁定
3186
视图
5
回复
最新
10 年多前
由
Kailyn Chen
未回答
SN65HVD24使用咨询
0
已锁定
995
视图
1
回复
最新
10 年多前
由
Jacky Wang(QD)
未回答
关于CAN总线接口芯片SN65HVD235的问题
0
已锁定
1403
视图
2
回复
最新
10 年多前
由
huabin huang
<
>