Part Number: ISO7741-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7041
在强电项目中需要使用仿真器进行仿真。但是强电偶尔会有异常电流到烧录器导致损坏。
我想使用ISO7741制作一款下载器隔离器。
1.ISO7741的VCC1与VCC2分别连接仿真器与被仿真板。两端分别供电3.3v
2.GND1连接仿真器,GND2链接被仿真器
3.使用ISO的输入与输出两路并联到SWD
4.EN1与EN2悬空
请问是否可行?Jlink不要求达到1Mhz
十分感谢回答