Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7041
在强电项目中需要使用仿真器进行仿真。但是强电偶尔会有异常电流到烧录器导致损坏。
我想使用ISO7741制作一款下载器隔离器。
1.ISO7741的VCC1与VCC2分别连接仿真器与被仿真板。两端分别供电3.3v
2.GND1连接仿真器,GND2链接被仿真器
3.使用ISO的输入与输出两路并联到SWD
4.EN1与EN2悬空
请问是否可行?Jlink不要求达到1Mhz
十分感谢回答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在强电项目中需要使用仿真器进行仿真。但是强电偶尔会有异常电流到烧录器导致损坏。
我想使用ISO7741制作一款下载器隔离器。
1.ISO7741的VCC1与VCC2分别连接仿真器与被仿真板。两端分别供电3.3v
2.GND1连接仿真器,GND2链接被仿真器
3.使用ISO的输入与输出两路并联到SWD
4.EN1与EN2悬空
请问是否可行?Jlink不要求达到1Mhz
十分感谢回答
您好,可行,器件正常工作时,使能引脚EN要么为高,要么悬空。EN为低时,输出高阻态。
ISO7741 最大支持速率为100Mbps=50MHz,所以Jlink不达到1MH这没问题,ISO7741 是支持的。
两端供电电压范围为2.25 V ~5.5 V范围,所以3.3V没问题。
您好,INC和OUTD并联在一起,IND和OUTC并联在一起吗? 这样的话EN1 和EN2 不要同时enable,相当于半双工操作,比如EN1=L,EN2=H or open,此时INC输入,OUTC输出,然后EN1=H or open, EN2=L,OUTC由于和IND并联,所以OUTC的输出即为IND的输入,此时EN1 enable,OUTD有输出。但不知道是否满足JLINK的SMD工作模式,我对SWD 模式不太熟悉。
2. 串联1Kohm电阻应该影响不大。
您好, ISO7741和7041比较的话 ,二者除了data rate不同,供电电压范围也不同,7041属于low power器件,最低可工作在1.71V,也可以工作在5.5V,所以宽电压工作范围。 7741的话是2.25 V ~5.5 V电压范围,但7741的EMI性能更优越些。
隔离方面的电气参数是差不多的,隔离内阻RIO都是大于10^12ohm。
感谢您的回答,还有一个问题:我们TI有隔离的类似I2C芯片吗?1路SDA,一路CLK,另外再加一路EN这种?
我们有专门的I2C隔离器件,下面链接是I2C隔离器的选型链接,您参考下:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/isolated-interfaces/i2c/products.html