This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO7741-Q1: ISO7741制作隔离型Jlink问题

Part Number: ISO7741-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7041

在强电项目中需要使用仿真器进行仿真。但是强电偶尔会有异常电流到烧录器导致损坏。

我想使用ISO7741制作一款下载器隔离器。

1.ISO7741的VCC1与VCC2分别连接仿真器与被仿真板。两端分别供电3.3v

2.GND1连接仿真器,GND2链接被仿真器

3.使用ISO的输入与输出两路并联到SWD

4.EN1与EN2悬空

请问是否可行?Jlink不要求达到1Mhz

十分感谢回答

  • 您好,可行,器件正常工作时,使能引脚EN要么为高,要么悬空。EN为低时,输出高阻态。

    ISO7741 最大支持速率为100Mbps=50MHz,所以Jlink不达到1MH这没问题,ISO7741 是支持的。

    两端供电电压范围为2.25 V ~5.5 V范围,所以3.3V没问题。

  • 您好,感谢您的回答。有一个需要与您确认:

    1.因为JLINK的SWD模式下,有一根DATA 线是需要IN 与OUT的。我的做法是把ISO7741的 PIN5与6并联一起,PIN11与12并联一起。但是在实际打板回来后测试,发现不能通信。

    2.为了兼容性更好,我在每个信号线上增加了1K电阻,请问会有影响吗?

  • 您好,INC和OUTD并联在一起,IND和OUTC并联在一起吗? 这样的话EN1 和EN2 不要同时enable,相当于半双工操作,比如EN1=L,EN2=H or open,此时INC输入,OUTC输出,然后EN1=H or open, EN2=L,OUTC由于和IND并联,所以OUTC的输出即为IND的输入,此时EN1 enable,OUTD有输出。但不知道是否满足JLINK的SMD工作模式,我对SWD 模式不太熟悉。

    2. 串联1Kohm电阻应该影响不大。

  • 感谢您的回答

    1.关于您提出的建议,我觉得不太可行。因为SWD协议内DATA的输入与输出是根据CLK的时序决定的。我无法修改让Jlink输出一个IO给到EN PIN。

    2.请教您 一下ISO 7741与ISO7041除了速率不同,其他还有差异吗?比如开关时间与内部阻值?

    再次感谢

  • 感谢您的回答,还有一个问题:我们TI有隔离的类似I2C芯片吗?1路SDA,一路CLK,另外再加一路EN这种?

  • 您好, ISO7741和7041比较的话 ,二者除了data rate不同,供电电压范围也不同,7041属于low power器件,最低可工作在1.71V,也可以工作在5.5V,所以宽电压工作范围。 7741的话是2.25 V ~5.5 V电压范围,但7741的EMI性能更优越些。

    隔离方面的电气参数是差不多的,隔离内阻RIO都是大于10^12ohm。

  • 感谢您的回答,还有一个问题:我们TI有隔离的类似I2C芯片吗?1路SDA,一路CLK,另外再加一路EN这种?

    我们有专门的I2C隔离器件,下面链接是I2C隔离器的选型链接,您参考下:

    https://www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/isolated-interfaces/i2c/products.html